Alarma baja mayor que alarma alta

La alarma baja es mayor que la alarma alta. Introduzca una nueva alarma baja que sea menor que la alarma alta.
  • La alarma baja es el nivel de entrada en un canal que causará que el módulo (module) habilite la alarma baja. La alarma permanecerá hasta que la entrada regrese a un valor por encima de este nivel, a menos que esté dentro de la banda muerta, o siempre que la alarma esté enclavada.
  • La alarma alta es el nivel de entrada en un canal que causará que el módulo (module) habilite la alarma alta. La alarma permanecerá hasta que la entrada regrese por a un valor por debajo de este nivel, a menos que esté dentro de la banda muerta, o siempre que la alarma esté enclavada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal