Cuando esté establecida la opción de intercalar interrupciones, el período de muestreo en tiempo real (RTS) debe ser cero, el régimen de conversión debe ser 1200 Hz y la constante de tiempo de paso bajo debe ser ninguna.

La función Intercalar interrupciones no es necesaria cuando el módulo (module) no está configurado para la combinación de RTS, régimen de conversión y constante de tiempo de paso bajo más rápida posible. Desactive la casilla de verificación Intercalar interrupciones.
Para que el módulo (module) use esta función, debe establecer lo siguiente:
  • Régimen de conversión en 1200 Hz
  • Constante de tiempo de paso bajo en Ninguna
  • RTS en cero
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal