Relación de fases entre canales en modo codificador

En los tres modos Codificador, el 1794-VHSC acepta la retroalimentación de cuadratura bifásica y cuenta hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la condición de la entrada de fase B para cada contador. A continuación se muestra la relación de fases para las direcciones de avance o retroceso.
1794VHSCencoder (2)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal