No hay un valor de filtro de atenuación seleccionado
No hay un valor de filtro de atenuación seleccionado actualmente. Puede haberse cambiado a un valor no válido en el monitor de datos o programáticamente a través de la lógica de escalera. Seleccione una configuración de filtro de atenuación.
El filtro de atenuación atenúa la frecuencia seleccionada y sus armónicos en la señal de entrada. Además, puede usar el filtro de atenuación para filtrar el ruido de línea.
Entregue su opinión