Módulo (module) no compatible

Hay un problema en la comunicación con el módulo: el
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
software no puede determinar su identidad. Póngase en contacto con el soporte técnico en el +1 440-646-3434 para obtener ayuda.
software
Un paquete de programación ejecutable que se usa para desarrollar un proyecto del controller.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal