Asignar señales de alta referencia - Entrada - Calibración de FLEX I/O
Para asignar señales de alta referencia para la calibración de ganancia:
ganancia
La relación entre la magnitud de una señal de salida y la señal de entrada.
En una ecuación lineal (y=mx+b), el parámetro (m) se usa para controlar la variable dependiente (y) a un valor especificado cuando la variable independiente (x) está en un máximo.
- Establezca la fuente de voltaje/corriente de precisión en el valor correcto.
- SeleccioneSiguientepara realizar la calibración de ganancia.
El módulo (module) lee la señal y realiza la calibración.
También puede seleccionar:
- Reintentarsi se produce un error y necesita repetir un paso (step) en el proceso de calibración.CONSEJO: este botón sólo está habilitado cuando ocurre un error.
- Detenerpara cancelar y salir de la calibración.
- Ayudapara obtener asistencia relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión