Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades de módulo (module) - ficha Configuración

Use esta ficha para configurar los siguientes parámetros del módulo (module) 1794-IF8IHNF. En esta ficha, puede realizar las siguientes acciones:
  • Seleccionar el canal que desea configurar
  • Configurar el rango de señal y el filtro digital
  • Habilitar HART
Parámetros
Canal
Haga clic en el canal para configurar los parámetros del canal correspondiente.
CONSEJO:
La selección del canal se conserva al desplazarse por las demás fichas.
Rango de corriente
Seleccione el rango de señal actual del canal. Los siguientes valores son válidos.
Rango de señal
Rango de usuario
Rango
Baja
Alta
Baja
Alta
0-20 mA - Miliamperios x 1000 (de 0 a 22000)
0,00
20,0
0
20000
0-20 mA - % Escala total (de 0 a 11.000)
0,00
20,0
0
10000
0-20 mA - Binario (de 0 a 65535)
0,00
20,0
0
65535
4-20 mA - Miliamperios x 1000 (de 2000 a 22000)
4,00
20,0
4000
20000
4-20 mA - % Escala total (de -1.250 a +11.250)
4,00
20,0
0
10000
4-20 mA - Complemento a dos con signo (de -7710 a 32767)
4,00
20,0
0
30840
4-20 mA - Binario (de 0 a 65535)
4,00
20,0
0
65535
El valor predeterminado es de 0 a 20 mA - Miliamperios x 1000 (de 0 a 22.000).
Filtro de atenuación
Seleccione un filtro de atenuación para el canal. Los siguientes valores son válidos.
  • 242 Hz
  • 123 Hz
  • 62 Hz
  • 19,6 Hz
  • 16,7 Hz
  • 10 Hz
  • 4,17 Hz
El valor predeterminado es 242 Hz.
Habilitar HART
Active la casilla para habilitar la comunicación HART en el canal. Si se desactiva la casilla, no habrá datos de HART disponibles mediante la instrucción MSG, los datos de HART no se actualizarán en la etiqueta (tag) de entrada y no se podrán habilitar el límite de relación de fallo de corriente de HART ni los comandos de HART.
El bit HARTFault se establece para el canal en la etiqueta (tag) de controlador (controller).
Habilitar límite de relación de corriente HART
Active la casilla para habilitar el límite de relación de fallo de corriente de HART en el canal. Desactive la casilla para deshabilitar esta característica en el canal.
Este campo aparece atenuado cuando se desactiva la casilla Habilitar HART.
Límite de relación de corriente HART
Seleccione el límite de relación de corriente del canal. Los valores válidos son del 5 al 31 por ciento de la escala total.
El límite de relación de corriente de HART aparece atenuado cuando la casilla Habilitar límite de relación de corriente HART está desactivada.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cerrar el cuadro de diálogo sin aceptar las modificaciones efectuadas.
Aplicar
Haga clic en este botón para aceptar o aplicar las modificaciones efectuadas. Si existen las siguientes condiciones, haga clic en Aplicar o Aceptar,
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
  • este controlador es el controlador propietario y
    controlador (controller)
    Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
  • cambió la configuración del módulo (module) en el software,
la información se envía automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la información al módulo (module) (si la conexión con el módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal