Ver resultados de ganancia de entrada - calibración de FLEX I/O
Para ver los resultados de la calibración de ganancia del canal de entrada:
ganancia
La relación entre la magnitud de una señal de salida y la señal de entrada.
En una ecuación lineal (y=mx+b), el parámetro (m) se usa para controlar la variable dependiente (y) a un valor especificado cuando la variable independiente (x) está en un máximo.
Vea la columna
Estado
.SI:
- Si apareceAceptar (OK), seleccioneSiguientepara realizar la calibración de ganancia en los canales de salida.
- Si aparece Error, seleccioneReintentarpara repetir el proceso.
También puede seleccionar:
- Detenerpara cancelar y salir de la calibración.
- Ayudapara obtener asistencia relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión