Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Comando HART

Use esta ficha para configurar automáticamente el dispositivo de campo HART con los valores de rango y de regulación de PV proporcionados por el usuario. Cuando se habilitan estas funciones, el módulo (module) envía los valores de regulación de PV y de rango PV al dispositivo de campo HART conectado al canal.
Los parámetros están en blanco y aparecen atenuados cuando HART se ha deshabilitado en el canal.
Parámetros
Canal
Haga clic en un canal para mostrar los parámetros del canal correspondiente.
Deshabilitar publicación de datos (comando 3)
Active esta casilla para deshabilitar el envío de mensajes de comando 3 por parte del módulo (module) al dispositivo de campo HART conectado al canal. Deshabilite la publicación de datos si no usa variables dinámicas en el sistema de control.
Desactive la casilla para habilitar la publicación de datos. Cuando se habilita la publicación de datos, el módulo (module) envía mensajes de comando 3 al dispositivo de campo HART continuamente y recopila variables dinámicas e información de estado. Las variables dinámicas y la información de estado se publican en la etiqueta (tag) de entrada. Esta información también está disponible mediante un mensaje no conectado de CIP.
Habilitar configuración de regulación de PV del dispositivo HART (comando 34)
Seleccione esta casilla para configurar automáticamente el dispositivo HART usando el valor introducido en
Regulación de PV
. Cuando se habilita, el módulo (module) envía el comando 34 al dispositivo de campo conectado al canal cuando el dispositivo está conectado.
Regulación de PV
no está disponible cuando la casilla de verificación no está activada.
Regulación de PV
Escriba el valor de regulación de PV para el dispositivo HART.
Habilitar configuración de rango de PV del dispositivo HART (comando 35)
Active esta casilla para configurar automáticamente un dispositivo HART usando los valores introducidos en los parámetros Unidades de rango PV, Rango superior de PV y Rango inferior de PV.
Desactive la casilla para deshabilitar la característica en el canal. Unidades de rango PV, Rango superior de PV y Rango inferior de PV aparecen atenuados cuando esta función está deshabilitada.
Unidades de rango PV
Haga clic en el botón dots para seleccionar las unidades del rango superior e inferior de PV.
Rango superior de PV
Introduzca el valor de rango superior de PV. El valor Rango superior debe ser superior al de Rango inferior.
Rango inferior de PV
Introduzca el valor de rango inferior de PV. El valor Rango inferior debe ser menor al de Rango superior.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cerrar el cuadro de diálogo sin aceptar las modificaciones efectuadas.
Aplicar
Haga clic en este botón para aceptar o aplicar las modificaciones efectuadas. Si existen las siguientes condiciones, haga clic en Aplicar o Aceptar,
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
  • este controlador es el controlador propietario y
    controlador (controller)
    Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
  • cambió la configuración del módulo (module) en el software,
la información se envía automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la información al módulo (module) (si la conexión con el módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal