Relación de fases entre canales en modo contador

En el modo contador, el module 1794-VHSC cuenta sólo la retroalimentación de la entrada A. La entrada B determina si incrementar o reducir el conteo. Si la fase B es alta, el contador contará en forma descendente. Si la fase B es baja o flotante (es decir, no está conectada), el contador contará en forma ascendente. El modo Contador acepta una retroalimentación monofásica únicamente. Esta relación se ilustra en la figura que aparece a continuación.
1794VHSCcounter
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal