Se ha detenido la calibración

Al hacer clic en el botón Detener durante la calibración, el módulo (module) tiene un coeficiente de offset nuevo y un coeficiente de ganancia antiguo. La primera línea de este message varía en función del lugar del software en que se encuentre.
El módulo (module) no se calibra. El módulo (module) debe calibrarse antes de su uso.
Haga clic en el botón Cancelar para continuar sin que se apliquen los efectos de la pulsación del botón Detener. Si hace clic en Aceptar saldrá de la calibración y el módulo (module) quedará en el estado sin calibrar descrito en este mensaje.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal