Dirección de gateway no válida

Ha introducido una dirección de gateway incorrecta.
No ha sido posible definir los valores en el módulo (module) Ethernet.
Es posible que la dirección de gateway no sea válida o que haya un conflicto de direcciones.
Introduzca la dirección de gateway correcta. Si no la conoce, consulte al administrador de red.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal