Alarma alta mayor que alarma alta alta
La alarma alta es mayor que la alarma alta alta. Introduzca una nueva alarma alta que sea menor que la alarma alta alta.
- La alarma alta es el nivel de entrada en un canal que causará que el módulo (module) habilite la alarma alta. La alarma permanecerá hasta que la entrada regrese por a un valor por debajo de este nivel, a menos que esté dentro de la banda muerta, o siempre que la alarma esté enclavada.módulo (module)Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
- La alarma alta alta es el nivel de entrada en un canal que causará que el módulo (module) active la alarma alta alta. La alarma permanecerá hasta que la entrada regrese por a un valor por debajo de este nivel, a menos que esté dentro de la banda muerta, o siempre que la alarma esté enclavada.
Entregue su opinión