Desigualdad en codificación electrónica

Hay un problema en la comunicación con el módulo (module) porque no coincide la codificación electrónica. Verifique si:
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
  • se seleccionó la codificación "Exactamente igual" y la revisión menor del módulo (module) es incorrecta.
  • se ha seleccionado la codificación “Módulo (module) compatible” y el módulo físico no puede emular el módulo configurado en el software.
  • el módulo (module) del chasis es diferente del módulo configurado en el software.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal