Ver resultados de ganancia de salida (calibración de FLEX I/O)

Para ver los resultados de la calibración de ganancia:
ganancia
La relación entre la magnitud de una señal de salida y la señal de entrada.
En una ecuación lineal (y=mx+b), el parámetro (m) se usa para controlar la variable dependiente (y) a un valor especificado cuando la variable independiente (x) está en un máximo.
  1. Vea la columna
    Estado
    .
    SI:
    • Aparece
      Aceptar
      , la calibración se realizó correctamente.
    • Si aparece Error, seleccione
      Reintentar
      para volver a intentar ver los resultados de la calibración de ganancia y recibir notificación de que concluyó la calibración.
  2. Seleccione
    Terminar
    .
    El software hace que regrese a la ficha
    Calibración
    .
También puede seleccionar
Ayuda
para obtener ayuda acerca de esta página.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal