Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades de módulo (module) - ficha Configuración (1756-DM, PowerFlex 700S y PowerFlex 700SE con DriveLogix5720, PowerFlex 700S 2 y PowerFlex 700Se2 con DriveLogix5730, PowerFlex/DPI, SCANPort)

Esta ficha permite:
  • iniciar DriveTools 2000
  • asociar un archivo de DriveTools 2000 a un módulo (module)
  • actualizar datos de configuración del módulo (module) con información de vínculo de DriveTools 2000
Parámetros
Archivo variador
Muestra el nombre del archivo de DriveTools 2000 que debe asociarse al módulo (module) seleccionado. De manera predeterminada, este campo aparece en blanco.
Examinar
Haga clic en este botón para buscar el archivo que desea asociar al módulo (module) seleccionado.
Directorio de proyectos
Muestra la ubicación donde se almacenará el nuevo archivo si no se proporciona información sobre el directorio para el archivo de variador.
ViewParamButton (Botón Ver datos del parámetro del archivo de variador)
Haga clic en este botón para ver y editar datos de parámetro y de vínculo asociados a este variador. Los datos se almacenan en el archivo de variador.
Estado
Muestra el estado del controlador (controller) en relación con el módulo (module).
Este estado:
Indica:
En espera
Un estado transitorio que ocurre durante la desactivación
Con fallo
El controlador (controller) no puede comunicarse con el módulo (module)
Cuando el estado es Con fallo, la ficha Conexión muestra el fallo.
Validando
Un estado transitorio que ocurre antes de establecer conexión con el módulo (module)
Conectando
Un estado que ocurre mientras se está(n) estableciendo la(s) conexión(es) al módulo (module)
En ejecución
El módulo (module) se está comunicando y todo está funcionando según lo esperado
Desactivando
Las conexiones se están cerrando
Inhibido
La conexión al módulo (module) está inhibida
En espera
No se ha realizado todavía una conexión a este módulo (module) debido a una de las siguientes razones:
  • su dispositivo primario todavía no estableció una conexión con el mismo
  • su dispositivo primario está inhibido
  • su dispositivo primario está con fallo
Fuera de línea
No está en línea
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas y continuar en el cuadro de diálogo de edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal