Nombre de host no válido

El nombre de host puede tener el siguiente formato:
a.b.c.d
a.b.c
a.b
a
donde a, b, c y d solo pueden contener letras, dígitos y guiones. El número total de caracteres, incluyendo “.”, debe ser 48 o menos.
Las partes de un nombre de host pueden ser todas numéricas, excepto la última. Podría tener, por ejemplo, lo siguiente:
odin.cle.ab.com
123.cle.ab.com
123.123.123.com
123.123.com
pero
NO:
123.123.123.123 (no válido)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal