Ficha Resultados de ganancia - FLEX I/O analógico
Esta ficha le muestra los resultados de la calibración de ganancia del canal de entrada. Puede ver los resultados en la columna
ganancia
La relación entre la magnitud de una señal de salida y la señal de entrada.
En una ecuación lineal (y=mx+b), el parámetro (m) se usa para controlar la variable dependiente (y) a un valor especificado cuando la variable independiente (x) está en un máximo.
Estado
.Si la columna Estado muestra: | Entonces: |
Aceptar | Haga clic en Siguiente para realizar la calibración de ganancia en los canales de salida. |
Error | Haga clic en Reintentar para repetir el proceso. |
Entregue su opinión