El ajuste de la configuración no es el recomendado.

La configuración del módulo (module) no coincide con la configuración en el software o la conexión de red no está establecida. Asegúrese de que la configuración sea correcta y de que exista una conexión de red.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal