CIP 축 속성
CIP 축 속성을 통해 피드백 장치 및 드라이브 장치를 포함한 모션 제어 시스템 장치를 구성할 수 있습니다. 드라이브 장치의 경우 CIP 축 속성에 단순한 가변 주파수(V/Hz) 드라이브에서 복잡한 위치 제어 서보 드라이브에 이르는 다양한 드라이브 유형이 포함됩니다. 다수의 상용 드라이브 제품에는 특정 적용의 요구에 따라 이런 다양한 모션 제어 모드 중 하나로 작동하도록 구성 가능한 축이 있습니다.
CIP 축 속성은 다양한 기능을 처리하도록 구조화되어 있습니다. 또한 속성의 수가 많아서 기능 범주별로 분류되어 있습니다.
모션 제어 속성
데이터 속성
드라이브 속성
장치 시운전 및 튜닝 속성
폴트 및 알람 속성
피드백 속성
모션 제어 속성
모터 속성
안전 속성
정지 및 제동 속성
DC 버스 조건 속성
컨버터 AC 라인 입력 속성
컨버터 제어 속성
테스트 모드 속성
일반적인 속성 특징
속성 표를 검토할 때는 다음 항목에 유의하시기 바랍니다.
항목 | 설명 |
|---|---|
SSV 액세스 규칙 | 속성이 SSV 액세스 규칙으로 표시되면 속성에서 GSV 액세스 또한 지원된다는 의미입니다. |
공급업체별 비트 | 공급업체별 비트와 열거형은 추가적인 제품 기능을 제공하기 위해 드라이브 공급업체에 공간을 제공합니다. Logix Designer 소프트웨어 버전 18의 경우, 정의된 모든 공급업체별 비트는 Rockwell Automation 관련입니다. |
옵션 속성 | 달리 명시되어 있지 않으면 모든 옵션 속성은 기본적으로 0으로 설정됩니다. |
속성 이름 | 이러한 각 속성의 태그 및 GSV/SSV 이름은 속성 이름과 같지만 공백이 제거되어 있습니다. 예를 들어 Inhibit Axis는 InhibitAxis로 됩니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.