컨버터 AC 라인 모니터링 속성

컨버터의 AC 라인 입력과 관련된 컨버터 AC 라인 모니터링 속성입니다.
AC 라인 주파수
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - G
가져오기
T
REAL
-
-
-
헤르츠
AC 라인 주파수 속성은 측정된 AC 라인 주파수를 나타냅니다.
AC 라인 전류
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - G
가져오기
T
REAL
-
-
-
암페어(RMS)
AC 라인 전류 속성은 한 번의 AC 주기 동안 측정된 모든 3상의 평균 RMS AC 라인 전류를 나타냅니다.
AC 라인 전압
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - G
가져오기
T
REAL
-
-
-
볼트(RMS)
AC 라인 전압 속성은 한 번의 AC 주기 동안 측정된 모든 3상의 평균 RMS AC 라인간 전압을 나타냅니다.
AC 라인 전압 - 공칭
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
볼트(RMS)
AC 라인 전압 - 공칭 속성은 시간 상수를 기반으로 필터링된 평균 RMS AC 라인간 전압을 나타냅니다. 저역 통과 필터 시간 상수는 공장에서 설정되거나 옵션 AC 라인 전압 필터 시간 상수를 사용하여 구성할 수 있습니다.
AC 라인 전압 시간 상수
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정
REAL
360
0
Infinity symbol
초
AC 라인 전압 시간 상수 속성은 AC 라인 전압에 적용되어 AC 라인 전압 공칭 속성 값을 결정하는 저역 통과 필터 시간 상수를 설정합니다.
AC 라인 유효 전력
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
킬로와트
AC 라인 유효 전력 속성은 측정된 유효 AC 라인 전력을 나타냅니다. 양수 값은 모터링 전력을 나타내고, 음수 값은 재생 전력을 나타냅니다. 아래 다이어그램을 참조하십시오.
AC 라인 무효 전력
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
kVAR
AC 라인 무효 전력 속성은 측정된 무효 AC 라인 전력을 나타냅니다. 양수 값은 컨버터에서 래그 전력을 사용함을 나타내고, 음수 값은 컨버터에서 리드 전류를 생성함을 나타냅니다. 아래 다이어그램을 참조하십시오.
AC 라인 피상 전력
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
kVA
AC 라인 피상 전력 속성은 유효 및 무효 전력의 벡터 합의 크기를 의미하는 측정된 피상 AC 라인 전력을 나타냅니다. 이 값은 항상 양수입니다.
다음 다이어그램은 재생 컨버터의 리드 및 래그 역률, 유효 전력 및 무효 전력의 정의를 보여줍니다.
RSLogix500 Linked Icons PNG File Template
피상 전력(Sc)은 유효 및 무효 전력의 벡터 합이며 항상 양수 값입니다. 피상 전력은 볼트-암페어로 지정됩니다. 유효 전력(Pc)은 부하에 공급되는 피상 전력의 실제 또는 유효 구성 요소이며 양수(모터링) 또는 음수(재생)일 수 있습니다. 무효 전력(Qc)은 AC 라인에 공급되는 피상 전력의 가상 또는 무효 구성 요소입니다. 무효 전력의 양수 값은 컨버터가 라인에서 무효 전력을 흡수함(지상 무효 전력)을 나타냅니다. 무효 전력의 음수 값은 컨버터에서 AC 라인에 무효 전력이 공급됨(진상 무효 전력)을 나타냅니다.
AC 라인 역률
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
AC 라인 역률 속성은 피상 전력에 대한 무효 전력의 비율로 정의되는 측정된 입력 역률을 나타냅니다. 값 범위는 -1부터 +1까지입니다. 양수 값은 모터링 전력을 나타내고, 음수 값은 재생 전력을 나타냅니다.
AC 라인 1 전류
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
암페어(RMS)
AC 라인 1 전류 속성은 AC 라인 필터의 컨버터 측에 있는 위상 L1에서 한 번의 AC 주기 동안 측정된 AC 라인 전류를 나타냅니다.
AC 라인 2 전류
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
암페어(RMS)
AC 라인 2 전류 속성은 AC 라인 필터의 컨버터 측에 있는 위상 L2에서 한 번의 AC 주기 동안 측정된 AC 라인 전류를 나타냅니다.
AC 라인 3 전류
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
암페어(RMS)
AC 라인 3 전류 속성은 AC 라인 필터의 컨버터 측에 있는 위상 L3에서 한 번의 AC 주기 동안 측정된 AC 라인 전류를 나타냅니다.
AC 라인 전류 비평형
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
정격값의 백분율(RMS)
AC 라인 전류 비평형 속성은 정상 전류(시계 방향)에 대한 역상 전류(반시계 방향)의 비율인 추정 AC 라인 전류 비평형을 나타냅니다. AC 라인이 완벽한 평형을 이루고 위상이 올바르게 배열된 경우 역상 전류는 0이고 정상 전류는 AC 라인 전류 벡터의 전체 크기가 됩니다(RMS 단위). 다음 수식을 사용하여 AC 라인 전류 비평형 값의 근사치를 구할 수 있습니다.
RSLogix500 Linked Icons PNG File Template
여기에서:
I
avg
= (I
L1
+I
L2
+I
L3
)/3
I
L#(max)
= Max(I
L1
,I
L2
,I
L3
)
AC 라인 접지 전류
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
암페어
AC 라인 접지 전류 속성은 일반적으로 모든 3상의 AC 라인 전류의 순간 합으로 측정되는 접지 전류를 나타냅니다.
AC 라인 1 전압
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
볼트(RMS)
AC 라인 1 전압 속성은 AC 라인 필터의 그리드 측에 있는 L1 위상과 L2 위상 사이의 AC 라인간 전압을 나타냅니다.
AC 라인 2 전압
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
볼트(RMS)
AC 라인 2 전압 속성은 AC 라인 필터의 그리드 측에 있는 L2 위상과 L3 위상 사이의 AC 라인간 전압을 나타냅니다.
AC 라인 3 전압
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
볼트(RMS)
AC 라인 3 전압 속성은 AC 라인 필터의 그리드 측에 있는 L3 위상과 L1 위상 사이의 AC 라인간 전압을 나타냅니다.
AC 라인 전압 비평형
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
볼트(RMS)의 백분율
AC 라인 전압 비평형 속성은 추정 AC 라인 전압 비평형을 나타냅니다. 전압 비평형은 정상 전압(시계 방향)에 대한 역상 전압(반시계 방향)의 비율로 정의됩니다. AC 라인이 완벽한 평형을 이루고 위상이 올바르게 배열된 경우 역상 전압은 0이고 정상 전압은 AC 라인 전압 벡터(라인간)의 전체 크기가 됩니다(RMS 단위). 다음 수식을 사용하여 AC 라인 전압 비평형 값의 근사치를 구할 수 있습니다.
L5k_AC_line_current_unbalance_equation_v32
여기에서:
V
LL
(
avg)
= (V
L1
+V
L2
+V
L3
)/3
V
LL(max)
= Max(V
L1
,V
L2
,V
L3
)
AC 라인 동기화 에러
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
도
AC 라인 동기화 에러 속성은 재생 컨버터의 AC 라인 동기화 기능과 관련된 위상 에러를 나타냅니다.
AC 라인 필터 정격감소
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
컨버터 정격 값 백분율
AC 라인 필터 정격감소 속성은 AC 라인 필터가 정격 열 용량을 초과해서 작동 중이고 컨버터의 버스 전압 참조 소스가 수동으로 설정된 경우 컨버터 전력에 적용되는 정격감소 비율을 나타냅니다. 버스 전압 참조 소스가 자동으로 설정된 경우에는 정격감소가 적용되지 않습니다. AC 라인 필터 과부하 조건에서 적용될 경우 AC 라인 필터 정격감소 값이 사용 가능 무효 전력, 컨버터 정격 출력 전력, 컨버터 정격 입력 전력 및 컨버터 용량의 속성 값에 직접적으로 영향을 미칩니다.
AC 라인 필터 정격감소 값은 DC 버스 전압과 컨버터에서 AC 라인 입력 전압과 AC 라인 필터의 열 제한을 기반으로 결정한 최적의 버스 전압 참조 간의 시간 평균 전압 차이를 기반으로 계산됩니다. 예를 들어, 값이 70%라면 AC 라인 필터가 정격 열 용량에 도달한 경우 컨버터가 정격 연속 전력의 70%에서만 실행될 수 있음을 나타냅니다. 컨버터 전력이 70% 정격감소를 초과할 경우 컨버터의 열 과부하 보호 기능이 활성화되어 구성된 컨버터 과부하 동작이나 컨버터 열 과부하 FL 또는 UL 예외가 발생합니다.
컨버터 정격은 컨버터 정격 입력 전력 속성 값으로 정의됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal