컨버터 버스 전압 제어 구성 속성

재생 컨버터와 관련된 버스 전압 제어 구성 속성입니다.
버스 전압 드룹 컨트롤 모드
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
전압 제어만
설정/SSV
USINT
0
-
-
열거형
0 = 선형 모드
1 = 비선형 모드
드룹 컨트롤이 버스 전압 참조 소스로 선택된 경우 이 버스 전압 드룹 컨트롤 모드 속성은 버스 전압 드룹 컨트롤 기능에 대한 버스 전압 참조와 유효 전류 참조 간의 관계를 설정합니다. 일반적으로 버스 전압 드룹 컨트롤 기능은 유효 전류 참조가 증가할수록 버스 전압 참조를 감소시킵니다.
선형 모드 작동은 버스 전압 참조와 유효 전류 참조 사이에 선형 관계를 적용합니다.
비선형 모드 작동은 버스 전압 참조와 유효 전류 참조 사이에 비선형 관계를 적용해 부하 공유를 더욱 최적화합니다.
버스 전압 드룹 게인 전체 부하
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
전압 제어만
설정/SSV
REAL
5
0
Infinity symbol
최소 버스 전압(%)
버스 전압 드룹 게인 전체 부하는 버스 전압 드룹 컨트롤 기능의 최대 부하 드룹 게인을 설정합니다. 이 게인은 유효 출력 전류의 절대값이 버스 전압 드룹 전환 전류 속성에 지정된 값보다 클 때 사용됩니다. 이 게인 값의 단위는 양의 출력 전류 범위(0 부하에서 전체 부하까지)에 대한 버스 전압 참조의 증가율로 정의됩니다.
버스 전압 드룹 게인 무부하
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
전압 제어만
설정/SSV
REAL
1
0
100
최소 버스 전압(%)
버스 전압 드룹 게인 무부하는 버스 전압 드룹 컨트롤 기능의 무부하 드룹 게인을 설정합니다. 이 게인은 유효 전류의 절대값이 버스 전압 드룹 전환 전류 속성에 지정된 값보다 작을 때 사용됩니다. 이 게인 값의 단위는 양의 출력 전류 범위(0 부하에서 전체 부하까지)에 대한 버스 전압 참조의 증가율로 정의됩니다.
버스 전압 드룹 최소 버스 전압
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
전압 제어만
설정/SSV
REAL
0DB
0
Infinity symbol
볼트
버스 전압 드룹 최소 버스 전압은 작동 시 최대 정격 전류로 모터링할 때 버스 전압 드룹 컨트롤 기능에서 사용하는 기준 전압으로 사용되는 최소 버스 전압을 설정합니다. 유효 전류 참조가 감소하면 구성된 버스 전압 드룹 게인 속성에 따라 버스 전압 드룹 컨트롤 기능이 버스 전압 참조를 증가시킵니다.
이 속성은 입력 전압이 동일하지 않은 재생 컨버터 간의 전류 공유를 개선하는 데 사용할 수 있습니다. 컨버터가 동일한 AC 라인 전압을 사용하는 경우 이 속성은 변압기와 케이블 사이에 차이가 있을 때 전류 공유를 향상시킬 수 있습니다.
이 속성이 작동하려면 그 값이 자동 버스 전압 참조 소스 기능으로 설정된 최소 버스 전압 참조 레벨보다 커야 합니다. 버스 전압 드룹 컨트롤 기능은 컨버터가 DC 버스에 전체 정격 전류를 공급할 때 이러한 두 전압 레벨 중 더 높은 값을 버스 전압 참조에 적용합니다.
버스 전압 드룹 전환 전류
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
전압 제어만
설정/SSV
REAL
50
0
Infinity symbol
컨버터 정격 값 백분율
버스 전압 드룹 전환 전류는 드룹 게인이 버스 전압 드룹 게인 무부하 속성에서 버스 전압 드룹 게인 전체 부하 속성 설정으로 변경되는 전환 지점을 정의하기 위해 버스 전압 드룹 컨트롤 기능에서 사용하는 전환 전류 레벨을 설정합니다.
버스 전압 설정점
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - G
옵션 - N
전압 제어만 - G
설정/SSV
T
REAL
1000
Eq 27
0
Infinity symbol
볼트
버스 전압 설정점 속성은 컨버터가 실행 상태이고 버스 전압 참조 소스가 수동으로 설정된 경우 컨버터의 DC 버스 전압을 능동적으로 조절하는 데 사용되는 참조 전압을 설정합니다.
버스 전압 참조 소스
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
전압 제어만
설정/SSV
USINT
0
-
-
열거형
0 = 자동
1 = 수동
2~127 = 예약됨
128 = 드룹 컨트롤(O)
129 = 무효 전력 버스 컨트롤(O)
130 = 동적 버스 컨트롤(Dynamic Bus Control, DBC) (O)
131-255 = (공급업체 전용)
버스 전압 참조 소스 속성은 버스 전압 참조로 자동 모드 또는 수동 모드를 선택합니다. 특정 응용 프로그램에 맞춰 조정되는 버스 전압 참조의 다른 소스 선택 사항은 컨버터에서 선택적으로 지원할 수 있습니다.
자동(기본값)을 선택하면 컨버터가 버스 전압 참조를 최적화해 최고의 컨버터 성능을 실현할 수 있습니다. 이 경우 버스 전압 참조는 AC 라인 전압(예: AC 라인 전압의 102%)에 따라 자동으로 조정됩니다.
수동을 선택하면 컨버터가 버스 전압 참조 신호로 사용자 구성 버스 전압 설정점 값을 사용합니다.
버스 전압 루프 대역폭
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - G
전압 제어만
설정/SSV
REAL
0
Eq 24
0
Infinity symbol
루프 대역폭 단위
버스 전압 루프 대역폭 속성 값은 버스 전압 에러 신호를 곱하는 버스 전압 루프의 비례 게인(Kbp)을 결정합니다. 이 값은 버스 전압 루프의 단위 게인 대역폭을 나타냅니다.
버스 전압 적분기 대역폭
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - G
전압 제어만
설정/SSV
REAL
0
Eq 24
0
Infinity symbol
루프 대역폭 단위
버스 전압 적분기 대역폭 속성 값은 Kbp와 함께 적분 버스 전압 에러 신호를 곱하는 버스 전압 루프 적분 게인(Kbi)을 결정합니다. 이 값은 적분기가 유효하지 않은 버스 전압 적분기 대역폭을 나타냅니다. 이 속성 값을 0으로 설정하면 적분기가 사용되지 않습니다.
버스 전압 변화율 제한
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
전압 제어만
설정/SSV
REAL
10
6
Eq 28
0
Infinity symbol
볼트/초
버스 전압 변화율 제한 속성은 버스 전압 참조 소스가 수동으로 설정된 경우 DC 버스 참조 신호가 되는 버스 전압 설정점의 DC 버스 변화율 제한을 설정합니다.
버스 전압 에러 허용 범위
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - B
전압 제어만 - G
설정/SSV
REAL
0
Eq 30
0
Infinity symbol
볼트
버스 전압 에러 허용 범위 속성은 과도 버스 전압 에러 예외를 초래하지 않는 한도 내에서 허용 가능한 절대 최대 버스 전압 에러 값을 결정합니다.
버스 전압 에러 허용 범위 시간
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - B
전압 제어만 - G
설정/SSV
REAL
0.01
0
Infinity symbol
두 번째
버스 전압 에러 허용 범위 시간 속성은 예외를 발생시키지 않으면서 버스 전압 에러 허용 범위가 초과될 수 있는 최대 시간을 결정합니다.
버스 관측기 구성
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
전압 제어만
설정/SSV
USINT
0
-
-
열거형
0 = 비활성화(R)
1 = 버스 관측기만(O)
2 = 전압 추정 포함 버스 관측기(O)
3 = 전압 추정만(O)
4~255 = 예약됨
버스 관측기 구성 속성 열거형 값은 버스 관측기의 작업을 구성합니다. 버스 관측기는 버스 임피던스를 보정할 목적으로 DC 버스에 적용되는 유효 전류를 동적으로 측정합니다. 전압 추정을 선택하면 관측기가 DC 버스의 내부 모델을 기준으로 전압을 동적으로 추정하도록 구성됩니다. 전압 추정을 선택하면 이 신호가 전압 루프에 적용되어 뛰어난 제어 루프 성능을 제공합니다. 전압 추정을 갖춘 버스 관측기를 선택하면 전압 추정을 버스 관측기와 함께 사용할 수 있습니다.
버스 관측기 대역폭
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
전압 제어만
설정/SSV
REAL
Eq 26
0
Infinity symbol
루프 대역폭 단위
버스 관측기 대역폭 속성 값은 버스 관측기의 비례 게인(Kbop)을 결정합니다. 이 값은 버스 관측기의 단위 게인 대역폭을 나타냅니다.
버스 관측기 적분기 대역폭
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
전압 제어만
설정/SSV
REAL
0
0
Infinity symbol
루프 대역폭 단위
버스 관측기 적분기 대역폭 속성 값은 Kbop와 함께 관측기 내에서 적분 에러 신호를 곱하는 버스 관측기 적분 게인(Kboi)을 결정합니다. 이 값은 적분기가 유효하지 않은 적분기 대역폭을 나타냅니다. 이 속성 값을 0으로 설정하면 적분기가 사용되지 않습니다.
BusVoltageDroopControlSegments
비선형 모드에 대해 구성된 경우 그림 3 - 20에 표시된 구간 선형 k1 및 k2 세그먼트는 버스 전압 참조, Vdc_ref 및 유효 전류 참조 Iq 사이의 관계를 비선형 곡선으로 평탄화합니다. 버스 전압 드룹 게인 없음 로드 속성은 여전히 낮은 전류 레벨에 대해 곡선의 기울기를 지정하는 경향이 있는 반면, 버스 전압 드룹 게인 전체 로드는 k2 세그먼트가 높은 전류 레벨에 대해 곡선의 기울기를 지정하는 경향이 있습니다. k1 및 k2 세그먼트 간의 전환 전류 레벨은 여전히 버스 전압 드룹 전환 전류 속성에 의해 결정됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal