시작 금지 속성

다음은 모션 제어 축 객체 인스턴스와 연결된 시작 금지 관련 속성입니다. 시작 금지는 축이 정지됨 상태에서 작동 상태 중 하나로 전환되는 것을 방지하는 상태입니다.
CIP 시작 금지
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - 모두
가져오기/GSV
T
WORD
-
-
-
열거형:
0 = 예약됨
1 = 축 활성화 입력
2 = 모터 구성되지 않음
3 = 피드백 구성되지 않음
4 = 정류 구성되지 않음
5 = 안전 토크 꺼짐 활성
6 = 컨버터 버스 언로드
7 ~ 15 = 예약됨
축 시작을 금지하는 모든 표준 조건의 현재 상태를 지정하는 비트맵입니다.
축 테스트 모드
테스트 모드 속성이 활성화됨으로 설정되어 있고 컨트롤러 루프 백에 대해 구성된 축은 CIP 시작 금지 속성에 대한 이러한 열거 값을 시뮬레이션합니다.
열거형
축 테스트 모드
(테스트 모드 구성)
5 = 안전 토크 꺼짐 활성
컨트롤러 루프 백: V36
CIP 시작 금지 - RA
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - 모두
가져오기/GSV
T
WORD
-
-
-
열거형:
0 = 예약됨
1 = 볼트 헤르츠 곡선 정의
2 = 모터 피드백 필수
3 = 속도 제한 구성
4 = 토크 검증 구성
5 = 안전 토크 꺼짐
6 = 안전 리셋 필수
7 = 안전 구성되지 않음
8 = 정지 명령 활성
9 = 피드백 장치 리셋
10 = 브레이크 오작동
11 = AC 라인 컨택터 입력
12 ~ 15 = 예약됨
축 시작을 금지하는 모든
Rockwell Automation
관련 조건의 현재 상태를 지정하는 비트맵입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal