컨버터 무효 전력 제어 속성

재생 컨버터의 모션 장치 축 객체에 대한 무효 전력 제어 속성입니다.
무효 전력 설정점
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정
REAL
0
-Infinity symbol
Infinity symbol
정격(%)
무효 전력 설정점 속성은 컨버터가 실행 상태인 경우 컨버터의 AC 라인 무효 전력을 능동적으로 조절하는 데 사용되는 참조 전류를 설정합니다. 속성 단위는 컨버터 정격 전력(속성 ID 724)의 백분율로 표시됩니다.
양수 값은 지상 kVAR를 나타내고, 음수 값은 진상 kVAR를 나타냅니다.
무효 전력 참조
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
정격(%)
무효 전력 참조 속성은 무효 전력 제어 기능으로 들어가는 변화율 제한 참조 신호입니다. 속성 단위는 컨버터 정격 전력(속성 ID 724)의 백분율로 표시됩니다.
사용 가능 무효 전력
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
가져오기
REAL
-
-
-
정격(%)
사용 가능 무효 전력 속성은 컨버터 정격과 컨버터의 부하에 따라 사용 가능한 무효 전력을 나타냅니다. 속성 단위는 컨버터 정격 전력(속성 ID 724)의 백분율로 표시됩니다.
무효 전력 변화율 제한
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정
REAL
100
0
Infinity symbol
정격 값 백분율/초
무효 전력 변화율 제한 속성은 AC 라인 무효 전력 설정점 입력의 유효 전류 변화율 제한을 설정합니다. 무효 전력 변화율 제한 기능의 출력은 AC 라인 무효 전력 참조 신호입니다. 속성 단위는 초당 컨버터 정격 출력 전력(속성 ID 724)의 백분율로 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal