컨버터 출력 속성
모션 제어 축과 관련된 컨버터 출력 관련 속성입니다.
컨버터 출력 전류
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 암페어 |
이 컨버터 출력 전류 속성은 버스 컨버터에서 생성한 출력 전류입니다. 양의 값은 컨버터에서 나오는 전류 흐름을 나타냅니다. 이때 컨버터는 DC 버스 전원을 연결된 부하에 공급합니다. 음의 값은 컨버터로 들어가는 전류 흐름을 나타냅니다. 이때 컨버터는 연결된 부하에서 "재생" 전력을 흡수합니다.
컨버터 출력 전력
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 킬로와트 |
이 컨버터 출력 전력 속성은 버스 컨버터에서 성생한 출력 전력입니다. 이 값은 컨버터 출력 전류와 DC 버스 전압의 곱을 기반합니다. 양의 값은 컨버터에서 나오는 전력 흐름을 나타냅니다. 이때 컨버터는 DC 버스 전원을 연결된 부하에 공급합니다. 음의 값은 컨버터로 들어가는 전력 흐름을 나타냅니다. 이때 컨버터는 연결된 부하에서 "재생" 전력을 흡수합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.