표준 시작 금지

이 표에서는 시작 금지 속성과 관련된 표준 시작 금지 목록을 정의합니다.
비트
금지 상태
설명
0
--예약됨--
이 비트는 시작 금지 코드가 관련 비트 번호로 정의돼 있어 사용할 수 없습니다. 시작 금지 코드 0은 폴트 상태가 존재하지 않는다는 의미입니다.
1
축 활성화 입력
활성화 입력이 활성 상태가 아닙니다.
2
모터 구성되지 않음
관련 모터가 사용 가능한 상태로 구성되지 않았습니다.
3
피드백 구성되지 않음
관련 피드백 장치가 구성되지 않았습니다. 문제가 되는 피드백 채널은 연결된 폴트/알람 하위 코드로 인코딩됩니다.
4
정류 구성되지 않음
관련 PM 모터 정류 기능이 사용 가능한 상태로 구성되지 않았습니다.
5
안전 토크 꺼짐 활성화
통합 안전 토크 꺼짐 안전 기능이 설정되고 있는 축 안전 상태 속성의 안전 토크 꺼짐 활성 비트(비트 3)에 따라 활성 상태입니다.
6
컨버터 버스 언로드
컨트롤러의 제어 상태 속성의 컨버터 버스 언로드 비트(비트 3)가 설정되며, 이는 이 드라이브 축에 전력을 공급하는 컨버터가 DC 버스에서 전력을 끌어오지 말라고 요청했음을 나타냅니다.
7
버스 입력 과전류
DC 버스 입력 전류가 버스 입력 과전류 공장 제한으로 지정된 공장 설정 제한을 초과합니다.
8
유효하지 않은 슬립 속도
구성된 유도 모터 정격 슬립 속도가 0 이하입니다.
15
--예약됨--
이 표에서는 표준 시작 금지 비트를 각각의
Logix Designer
시작 금지 태그 이름과 매핑합니다. 시작 금지 비트 이름은 항상 Inhibit 접미사로 끝납니다.
비트
태그
0
NA
1
AxisEnableInputInhibit
2
MotorNotConfiguredInhibit
3
FeedbackNotConfiguredInhibit
4
CommutationNotConfiguredInhibit
5
SafeTorqueOffActiveInhibit
6
ConverterBusUnload
7
Bus Input Overcurrent Inhibit
8
Invalid Slip Speed Inhibit
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal