속성 액세스
속성 표의 액세스 열은 이 표에 설명된 대로 프로그래밍 소프트웨어에서 속성에 액세스하는 방법을 보여줍니다.
액세스 규칙 | 설명 |
|---|---|
설정 | 속성 목록 설정 서비스 |
가져오기 | 속성 목록 가져오기 서비스 |
SSV | 시스템 변수 설정 명령어 |
GSV | 시스템 변수 가져오기 명령어 |
설정/SSV* | 드라이브 전력 구조가 활성화된 상태에서는 속성을 설정할 수 없음을 나타냅니다(CIP 축 내부 상태의 전력 구조 활성화 비트가 참). |
설정/SSV# | 명령값 추적이 활성화된 상태에서는 속성을 설정할 수 없음을 나타냅니다(CIP 축 내부 상태의 명령값 추적 중이 참). |
설정/GSV | 다운로드 시 축이 만들어 질 때만 속성을 설정할 수 있으며 온라인 또는 프로그래밍 방식으로 변경할 수는 없음을 나타냅니다. |
가져오기/SSV | 속성을 프로그래밍 방식으로만 설정할 수 있으며 구성 소프트웨어에서 설정할 수 없음을 나타냅니다. |
설정/SSV | 속성은 초기 구성 다운로드 시 구성 소프트웨어에서만 설정할 수 있으며 프로그래밍 방식으로 설정할 수 없음을 나타냅니다. |
T | 템플릿(태그) 데이터 |
MSG | 메세지 명령어를 사용하여 속성에 액세스할 수 있음을 나타냅니다. |
Logix Designer | Logix Designer 응용 프로그램에서 축 속성을 사용한 GUI 구성. |
중요:
표 또는 텍스트에 MSG 액세스 가능으로 표시된 경우에만 메세지 명령을 사용하여 속성에 액세스합니다.
MSG 액세스 가능으로 표시되지 않은 속성에 액세스하려고 시도할 경우 정확하지 않은 데이터가 컨트롤러에 반환될 수 있습니다.
GSV/SSV 예
다음 예는 액세스 규칙이 적용되는 방법을 보여줍니다.
- GSV - 속성 값은 CIP Motion 이벤트 채널을 사용하여 간접적으로 드라이브에서 업데이트됩니다 속성 값을 가져오려면 시스템 값 가져오기(GSV) 명령어를 사용하십시오.
- GSV + T - 속성 값은 축 태그뿐만 아니라 드라이브에서도 사용할 수 있습니다. 속성의 값을 얻으려면 GSV 명령어를 사용하거나 축 태그를 쿼리하십시오.
- SSV - 시스템 값 설정(SSV) 명령어를 사용하여 속성 값을 설정하거나 변경할 수 있습니다. 값이 이미 설정된 경우 GSV 명령어를 사용하여 값을 가져올 수 있습니다.

의견을 작성 부탁드립니다.