래더 로직에서 속성 액세스

래더 로직에서 SSV 또는 GSV 명령어를 통해 액세스할 수 있는 속성을 찾을 수 있습니다. 속성은 상태, 인터페이스 및 구성과 같은 세 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다.
SSV configuration example
RSLogix500 Linked Graphics JPEG File Template
GSV/SSV 액세스는 위치 루프, 속도 루프, 토크 루프, 피드백과 같은 축 구성 유형에 따라 필터링됩니다.
예를 들면,
축 구성 유형
사용 가능한 속성
위치 루프
PositionLoopBandwidth
VelocityLoopBandwidth
속도 루프
VelocityLoopBandwidth(만)
토크 루프
속성을 둘 다 사용할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal