속성 단위
속성 단위로 여러 모션 제어 축 속성에서 값의 의미 열에 나오는 단위 전문용어를 정의합니다. 일반적으로 속성 값은 모션 제어 엔지니어에게 맞는 단위로 지정됩니다.
속성 단위 상호 참조
속성 단위 | 적용 단위 | 값의 의미 |
|---|---|---|
위치 단위 | 사용자 문자열 | 모션 변위의 사용자 지정 측정 단위(예: 미터, 피트, 인치, 밀리미터, 회전수 또는 도). |
속도 단위 | 위치 단위/초 | 예: 회전/초, 인치/초 |
가속도 단위 | 위치 단위/초 2 | 예: 회전/초 2 , 인치/초2 |
저크 단위 | 위치 단위/초 3 | 예: 회전/초 3 , 인치/초3 |
% 장치 정격 | % | 100%일 경우 장치의 연속 정격 사양으로 작동하는 것을 의미하는 장치의 연속 정격 비율로 정의됨. 이 단위는 속도, 토크, 힘, 전류, 전압 및 전력 관련 속성에 적용할 수 있습니다. 모터, 인버터, 컨버터, 버스 조절기 등의 장치에 적용할 수 있습니다. 이 단위는 속성 값이 순간의 수준을 나타내는지 아니면 시간 평균 수준을 나타내는지 여부와 관계없이 사용할 수 있으며 장치 정격에 맞는 단위를 의미합니다. 단위가 %인 모든 속성에서와 마찬가지로 속성 값이 100이라면 100%를 의미합니다. |
전력 단위 | kW | 킬로와트 |
관성 단위 | Kg-m 2 | 킬로그램-미터 2 |
질량 단위 | Kg | 킬로그램 |
루프 대역폭 단위 | Hz | 헤르츠 |
필터 주파수 단위 | Hz | 헤르츠 |
카운트 | 기본적인 거리 제어 단위. 예를 들어, 피드백 카운트 또는 플래너 카운트. |
의견을 작성 부탁드립니다.