컨버터 유형
CIP Motion 장치의 컨버터 기능은 일반적으로 다이오드 정류기로 알려진 단순 비재생 AC/DC 컨버터에서부터 그리드로 돌아가는 유효 및 무효 전류 흐름뿐 아니라 DC 버스 전압의 폐쇄 루프 제어를 제공하는 정교한 재생 AC/DC 컨버터에 이르기까지 광범위한 전력 변환 기술을 포함합니다. 여기에는 DC/DC 전력 변환기에 대한 지원도 포함됩니다.
다음 속성 표는 컨버터 기능의 유형을 식별하는 데 사용됩니다.
컨버터 유형
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 가져오기/GSV | USINT | - | - | - | 열거형: 0 = 수동 AC/DC 1 = 능동 AC/DC 2 = DC/DC 3~127 = 예약됨 128~255 = 공급업체 전용 |
AC 또는 DC 입력 전력을 드라이브 모터에 대한 인버터 전력 구조에 사용될 수 있는 DC 버스 출력 전력으로 변환하는 장치 기능을 컨버터라고 지칭합니다.
수동 AC/DC는 수동 전자장치를 사용하여 AC 입력 전력을 DC 출력 전력으로 변환하는 장치의 클래스를 나타냅니다. 다이오드 브리지 정류기는 수동 AC/DC 컨버터의 한 예입니다. 에너지를 AC 주 전원 공급장치로 다시 전달하는 기능은 없습니다.
능동 AC/DC는 능동 전자장치를 사용하여 AC와 DC 소스 사이에서 전력을 전달하는 장치의 클래스를 나타냅니다. 예를 들어, 능동 AC/DC 컨버터에는 AC와 DC 소스 사이에서 양방향 전력 전달을 조절하는 재생 컨버터와 AC 소스에서 DC 버스로 들어가는 전력 흐름을 조절하는 저차 고조파 컨버터가 모두 포함됩니다.
DC/DC는 능동 전자장치를 사용하여 캐비닛 측(1차) DC 입력 소스와 하나 이상의 시스템 측(2차) DC 버스 사이에서 전력을 변환하거나 단순히 캐비닛 측(1차) DC 입력 전력을 시스템 측(2차) DC 버스에 분배하는 장치의 클래스를 나타냅니다. 능동 전자장치를 사용하는 DC/DC 컨버터는 전압 레벨이 각기 다른 캐비닛 측(1차) DC 입력 소스와 하나 이상의 시스템 측(2차) DC 버스 사이에서 에너지를 전달할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.