AC 라인 조건 속성
주로 재생 컨버터의 AC 라인 입력의 다양한 조건과 관련된 모션 제어 축 속성입니다.
AC 라인 전압 새그 동작
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정/SSV | USINT | 1 | - | - | 열거형: 0 = 계속(O) 1 = 순간 보상(R) 2~127 = 예약됨 128~255 = 공급업체 전용 |
AC 라인 전압 새그 동작은 AC 라인 위상 전압 중 하나가 장치의 하드코딩된 임계값 또는 구성된 AC 라인 전압 새그 임계값 아래로 떨어지는 경우 전압 새그 조건에 대한 응답을 설정합니다. 이 속성은 드라이브가 실행 중인 경우 인입 AC 라인 전압 새그 조건에 대한 특정(구성된) 응답을 제공합니다.
이러한 열거 동작의 의미는 전력 손실 동작을 참조하십시오.
AC 라인 전압 새그 임계값
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정/SSV | REAL | 50 | 0 | 10 3 | 공칭 백분율 |
AC 라인 전압 새그 임계값 속성은 AC 라인 전압 새그의 수준을 공칭 AC 라인 전압의 백분율로 설정합니다. 공칭 전압은 AC 라인 전압 공칭 속성으로 정의됩니다. 측정된 AC 라인 전압 값이 이 임계값보다 낮으면 AC 라인 전압 새그 조건을 나타냅니다.
AC 라인 전압 새그 시간
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정/SSV | REAL | 1 | 0 | ![]() | 초 |
AC 라인 전압 새그 동작이 순간 보상으로 설정된 경우 이 속성은 전압 새그 조건에 대한 응답으로 장치에서 AC 라인 전압 새그 예외를 생성하기 전 타임아웃 값을 설정합니다. 이 경우 값이 0이면 즉시 예외가 발생합니다.
컨버터 입력 결상 동작
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정/SSV | USINT | 1 | - | - | 열거형: 0 = 계속(O) 1 = 순간 보상(R) 2~127 = 예약됨 128~255 = 공급업체 전용 |
컨버터 입력 결상 동작 속성은 AC 입력 결상 조건에 대한 응답을 설정합니다. 이 속성은 컨버터가 실행 중인 경우 인입 결상에 대한 특정(구성된) 응답을 제공합니다.
이러한 열거 동작의 의미는 전력 손실 동작을 참조하십시오.
컨버터 입력 결상 임계값
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택 사항 - ND | 설정 | REAL | 1 | 0 | 고조파 비율(%) 100 * (2차 고조파 진폭/6차 고조파 진폭) |
컨버터 입력 결상 임계값 속성은 수동 AC/DC 컨버터를 사용할 때 AC 입력 결상 조건의 감지 레벨을 설정합니다. 결상은 DC 버스 전압 고조파 분석을 통해 감지됩니다.
이 기능은 DC 버스 전압을 측정하고, 2차 및 6차 고조파의 고조파 비율(%)을 계산합니다. 계산된 고조파 비율(%)이 이 임계값을 초과할 경우, 축은 컨버터 AC 단상 결상 예외를 어설션합니다.
세 개의 위상이 연결되면 6차 고조파가 2차 고조파보다 큽니다. 한 개의 위상이 분리되면 2차 고조파가 6차 고조파보다 큽니다. 따라서 2차/6차의 고조파 비율(%)은 세 개의 위상이 연결된 경우 100% 미만이 되고, 한 개의 위상이 연결된 경우 100%를 초과하게 됩니다.
컨버터 입력 결상 시간
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정/SSV | REAL | 1 | 0 | ![]() | 초 |
컨버터 입력 결상 동작이 순간 보상으로 설정된 경우 이 속성은 컨버터 입력 결상 조건에 대한 응답으로 장치에서 컨버터 AC 결상 예외를 생성하기 전 타임아웃 값을 설정합니다. 이 경우 값이 0이면 즉시 예외가 발생합니다.
AC 라인 주파수 변화 동작
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정/SSV | USINT | 1 | - | - | 열거형: 0 = 계속(O) 1 = 순간 보상(R) 2~127 = 예약됨 128~255 = 공급업체 전용 |
AC 라인 주파수 변화 동작 속성은 AC 라인 주파수의 변화율이 하드코딩된 임계값 또는 구성된 주파수 변화 임계값을 초과하는 경우 컨버터의 응답을 설정합니다.
이러한 열거형 동작에 대한 자세한 내용은 전력 손실 동작을 참조하십시오.
AC 라인 주파수 변화 임계값
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정/SSV | REAL | 100 | 0 | 10 3 | 헤르츠/초 |
AC 라인 주파수 변화 임계값 속성은 AC 라인 주파수 변화 조건을 유발하는 AC 라인 주파수 변화의 수준을 설정합니다.
AC 라인 주파수 변화 시간
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정/SSV | REAL | 1 | 0 | ![]() | 초 |
AC 라인 주파수 변화 동작이 순간 보상으로 설정된 경우 이 속성은 AC 라인 주파수 변화 조건에 대한 응답으로 컨버터에서 AC 라인 주파수 변화 예외를 생성하기 전 타임아웃 값을 설정합니다. 이 경우 값이 0이면 즉시 예외가 발생합니다.
AC 라인 동기화 손실 동작
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정/SSV | USINT | 1 | - | - | 열거형: 0 = 계속(O) 1 = 순간 보상(R) 2~127 = 예약됨 128~255 = 공급업체 전용 |
AC 라인 동기화 손실 동작 속성은 컨버터의 라인 동기화 기능(예: PLL)의 AC 라인 동기화 손실에 대한 응답을 설정합니다. 이 속성은 컨버터가 실행 중인 경우 인입 라인 동기화 손실 조건에 대한 특정(구성된) 응답을 제공합니다.
이러한 열거형 동작에 대한 자세한 내용은 전력 손실 동작을 참조하십시오.
AC 라인 동기화 손실 시간
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정/SSV | REAL | 1 | 0 | ![]() | 초 |
AC 라인 동기화 손실 동작이 순간 보상으로 설정된 경우 이 속성은 AC 라인 동기화 손실 조건에 대한 응답으로 컨버터에서 AC 라인 동기화 예외를 생성하기 전 타임아웃 값을 설정합니다. 이 경우 값이 0이면 즉시 예외가 발생합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.