컨버터 전류 참조 구성 속성

재생 컨버터와 관련된 전류 참조 구성 속성입니다.
시스템 커패시턴스
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - G
전압 제어만
설정/SSV
REAL
0
FD
0
Infinity symbol
정격 값 백분율(볼트/초)
시스템 커패시턴스 속성은 버스 전압 제어 루프에서 명령한 전압 변화율을 그에 상응하는 유효 전류로 변환하는 스케일링 게인 값으로, 컨버터 정격 전류의 백분율로 표시합니다. 적절히 설정하면 이 값은 DC 버스의 전체 시스템 커패시턴스를 나타냅니다.
유효 전류 명령
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정
REAL
0
-Infinity symbol
Infinity symbol
정격(%)
유효 전류 명령 속성은 컨버터가 실행 상태이고 AC 라인 전류 제어 모드에 대해 구성된 경우 컨버터의 유효 전류를 능동적으로 조절하는 데 사용되는 참조 전류를 설정합니다. 양수 값은 모터링 전류를 나타냅니다. 음수 값은 재생 전류를 나타냅니다.
무효 전류 명령
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정
REAL
0
-Infinity symbol
Infinity symbol
정격(%)
무효 전류 명령 속성은 컨버터가 실행 상태이고 AC 라인 전류 제어 모드에 대해 구성된 경우 컨버터의 무효 전류를 능동적으로 조절하는 데 사용되는 참조 전류를 설정합니다. 양수 값은 컨버터에서 무효 전류(전압에 비례하는 지상 전류)를 사용함을 나타냅니다. 음수 값은 컨버터에서 무효 전류(전압에 비례하는 진상 전류)를 생성함을 나타냅니다.
유효 전류 트림
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/
REAL
0
-Infinity symbol
Infinity symbol
정격(%)
유효 전류 트림 속성은 유효 전류 참조 합산점에 추가되는 추가 전류 명령입니다.
유효 전류 저역 통과 필터 대역폭
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정
REAL
0
FD
0
10
4
라디안/초
유효 전류 저역 통과 필터 대역폭 속성은 유효 전류 참조 신호에 적용된 저역 통과 필터의 절점 주파수입니다. 이 속성 값을 0으로 설정하면 기능이 비활성화됩니다.
유효 전류 노치 필터 주파수
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정
REAL
0
0
10
4
라디안/초
유효 전류 노치 필터 주파수 속성은 유효 전류 참조 신호에 적용된 노치 필터의 중심 주파수입니다. 이 속성 값을 0으로 설정하면 기능이 비활성화됩니다.
유효 전류 변화율 제한
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정
REAL
100
0
Infinity symbol
정격 값 백분율/초
유효 전류 변화율 제한 속성은 컨버터의 유효 전류 참조 신호의 변화율에 대한 크기 제한을 설정합니다. 이 속성은 AC 라인 전류 제어 모드에 대해 구성된 경우에만 적용됩니다.
무효 전류 변화율 제한
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정
REAL
100
0
Infinity symbol
정격 값 백분율/초
무효 전류 변화율 제한은 컨버터의 무효 전류 참조 신호의 변화율에 대한 크기 제한을 설정합니다. 이 속성은 AC 라인 전류 제어 모드에 대해 구성된 경우에만 적용됩니다.
Kc
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - G 전압 컨트롤만
설정
REAL
-
-
-
정격 값 백분율/(볼트/초)
Kc 속성은 버스 전압 컨트롤 루프에서 명령한 전압 변화율을 그에 상응하는 유효 전류로 변환하는 스케일링 게인 값으로, 컨버터 정격 전류의 백분율로 표시합니다. 적절히 설정하면 이 값은 DC 버스의 전체 시스템 커패시턴스를 나타냅니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal