Rockwell Automation 특정 시작 금지
아래 표에서는
시작 금지
속성과 관련된 표준 시작 금지 목록을 정의합니다.비트 | 금지 상태 | 설명 |
|---|---|---|
0 | --예약됨-- | 제시된 폴트 조건이 없습니다. |
1 | 볼트 헤르츠 곡선 정의 | V/Hz 곡선 정의에 충돌이 존재합니다. |
2 | 모터 피드백 필수 | 기본 피드백 또는 대체 피드백을 개방 루프로 설정한 상태에서는 선택된 모터 제어 모드로 실행할 수 없습니다. |
3 | 속도 제한 구성 | 속도 참조 제한 충돌, 즉 정방향 속도 하한이 정방향 속도 상한을 초과하거나 역방향 속도 하한이 역방향 속도 상한을 초과합니다. |
4 | 토크 검증 구성 | 토크 검증 구성이 활성화되면 제어 모드, 피드백 모드, 모터 피드백 형식, 모터 옵션 구성을 적절히 설정해야 합니다. |
5 | 안전 토크 꺼짐 | 안전 기능이 전력 구조를 비활성화하였습니다. |
6 | 안전 리셋 필수 | 안전 보드가 모션을 다시 허용하기 전에 안전 리셋 입력을 토글 전환해야 합니다. |
7 | 안전 구성되지 않음 | 드라이브의 내장 안전 기능이 구성되지 않았습니다. |
8 | 정지 명령 활성 | 활성 상태인 정지 명령이 있습니다. 예를 들어, 드라이브의 정지 단추가 활성 생태로 유지되고 있습니다. 이 금지 조건은 정지 명령이 활성 상태일 때 드라이브의 작동을 방지합니다. |
9 | 피드백 장치 리셋 | 피드백 장치가 리셋되고 있습니다. 피드백 장치 리셋 프로세스는 일반적으로 피드백 손실 상태 이후에 실행됩니다. 이 금지 조건은 피드백 리셋 프로세스가 완료될 때까지 드라이브의 작동을 방지합니다. |
10 | 브레이크 오작동 | 이 시작 금지는 자동 새그 기능이 활성화되면 설정되고 기계 브레이크가 맞물리는 동안 모터의 이동이 구성된 브레이크 슬립 허용 범위를 초과해 브레이크 슬립이 감지됩니다. 이는 일반적으로 기계 브레이크가 부하를 지탱하지 못할 수도 있다는 의미입니다. |
11 | AC 라인 컨택터 입력 | AC 라인 컨택터 정상 디지털 입력의 상태가 컨택터 활성화 디지털 출력의 상태와 다를 경우 시작 금지가 설정됩니다. 이 시작 금지가 설정된 경우 일반적으로 AC 라인 컨택터가 올바르게 작동하고 있지 않으며 DC 버스를 충전할 수 없음을 나타냅니다. 이 시작 금지는 AC 라인 컨택터 정상 기능에 대해 디지털 입력이 구성된 경우에만 선택됩니다. |
12 | 추적 섹션이 활성화되지 않음 | 이 데카르트 또는 무버의 현재 위치에 연결된 추적 섹션 축이 실행 상태가 아니기 때문에 이 데카르트 또는 무버에 강제 적용을 적용할 수 없는 경우 추적 데카르트 또는 무버 축에서 이 시작 금지가 설정됩니다. |
13 | 추적 무버 모터 불일치 | 무버 모터 구성에 추적 너비가 일치하지 않습니다. |
14-15 | --예약됨-- |
이 표에서는 시작 금지 비트를 각각의
Logix Designer
시작 금지 태그 이름과 매핑합니다. 시작 금지 비트 이름은 항상 Inhibit 접미사로 끝납니다.비트 | 태그 |
0 | - |
1 | VoltsHertzCurveDefinitionInhibit |
2 | MotorFeedbackRequiredInhibit |
3 | SpeedLimitConfigurationInhibit |
4 | TorqueProveConfigurationInhibit |
5 | SafeTorqueOffInhibit |
6 | SafetyResetRequiredInhibit |
7 | SafetyNotConfiguredInhibit |
8 | StopCommandActiveInhibit |
9 | FeedbackDeviceResetInhibit |
10 | BrakeMalfunctionInhibit |
11 | ACLineContactorInputInhibit |
12 | TrackSectionNotEnabledInhibit |
13 | TrackMoverMotorMismatchInhibit |
의견을 작성 부탁드립니다.