컨버터 AC 라인 소스 구성 속성

컨버터의 AC 라인 입력과 관련된 컨버터 AC 라인 소스 구성 속성입니다.
AC 라인 소스 선택
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
USINT
0
-
-
열거형:
0 = AC 라인 A
1 = AC 라인 B(대체)
2~255 = 예약됨
AC 라인 소스 선택 속성은 컨버터에 대해 활성화되는 AC 라인 소스를 결정하고 해당 소스의 구성된 임피던스와 정격 전력을 컨버터의 제어 구조에 적용합니다.
AC 라인 소스 임피던스
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
REAL
5
0
100
정격 임피던스의 백분율
AC 라인 소스 임피던스 속성은 변압기 또는 생성기 정격 임피던스의 백분율로 AC 라인 소스의 임피던스를 결정합니다.
AC 라인 소스 전력
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
REAL
2500
10*컨버터 정격 전력
0
Infinity symbol
kVA
AC 라인 소스 전력 속성은 컨버터의 정격 전력의 비율로 컨버터에 전력을 공급하는 변압기 또는 생성기의 정격 전력을 설정합니다.
AC 라인 소스 임피던스 - 대체
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
REAL
5
0
100
정격 임피던스의 백분율
AC 라인 소스 임피던스 - 대체 속성은 변압기 또는 생성기 정격 임피던스의 백분율로 대체 AC 라인 소스의 임피던스를 결정합니다.
AC 라인 소스 전력 - 대체
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
REAL
100
10*컨버터 정격 전력
0
Infinity symbol
kVA
AC 라인 소스 전력 - 대체 속성은 컨버터의 정격 전력의 비율로 컨버터에 전력을 공급하는 대체 변압기 또는 생성기의 정격 전력을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal