후크업 테스트 구성 속성
이는 모션 제어 축에 적용된 결과 상태와 관련된 속성입니다.
모터 테스트 트래블 제한
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - C | 설정/SSV# | REAL | 0 | 0 | ![]() | 모터 단위 |
모터 테스트 이동 제한 속성은 동적 모터 테스트 서비스에서 테스트 중 축 이동 범위를 제한하는 데 사용됩니다. 선형 모터의 경우 모터 단위 = 미터입니다. 회전 모터의 경우 모터 단위 = 회전입니다.
모터 테스트 속도
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - D | 설정/SSV# | REAL | 0 | 0 | ![]() | 모터 단위/초 |
모터 테스트 속도 속성은 테스트 도중 동적 모터 테스트 서비스에서 허용하는 최대 속도를 결정합니다. 선형 모터의 경우 모터 단위 = 미터입니다. 회전 모터의 경우 모터 단위 = 회전입니다.
모터 테스트 토크
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - D | 설정/SSV# | REAL | 100 | 0 | ![]() | 모터 정격 값 백분율 |
모터 테스트 토크 속성은 테스트 도중 동적 모터 테스트 서비스에서 허용하는 최대 적용 토크를 결정합니다.
모터 테스트 데이터 유효
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 - D | 설정/GSV | USINT | 0 | - | - | 열거형: 0 = 거짓 1 = 참 2~255 = 예약됨 |
모터 테스트 데이터 유효 속성은 모터 테스트가 성공적으로 실행되고 사용자가 테스트 결과를 수락할 때
Studio 5000 Logix Designer
구성 소프트웨어에 의해 참으로 설정됩니다. 이 속성은 모터 데이터 소스 속성이 변경되거나 모터 정격 전력, 모터 정격 전압 또는 모터 정격 전류 값이 변경될 때마다 Studio 5000 Logix Designer
구성 소프트웨어에 의해 거짓으로 설정됩니다.모터 테스트 데이터 유효 속성은 공장 기본값을 모터 모델 속성에 대해 계산할 필요가 있는지 여부를 판단하기 위해
Studio 5000 Logix Designer
구성 소프트웨어에서 사용됩니다.의견을 작성 부탁드립니다.