컨버터 제어 모드 속성
이 속성 표에는 모션 제어 축에서 컨버터의 전반적인 제어 동작을 제어하는 속성이 포함되어 있습니다.
컨버터 구성
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 - G | 설정 | USINT | AOP* | - | - | 열거형 0 = 버스 전압 제어 1 = 유효 전류 제어(O) 2~255 = 예약됨 |
* 기본값은 특정 드라이브 프로파일(AOP)에 의해 지정될 수 있습니다.
컨버터 구성 속성은 재생 또는 저차 고조파 AC/DC 컨버터 축 인스턴스의 일반적인 제어 동작을 결정합니다. 이 속성은 컨트롤러에서 사용되어 초기 구성 중에 드라이브로 전송되는 컨버터 제어 모드 속성을 설정합니다. 컨버터 구성이
Logix Designer
응용 프로그램에서 구성된 경우 컨버터 제어 모드도 업데이트됩니다.이 표에는 컨버터 구성 열거형에 대한 설명이 나와 있습니다.
열거형 | 필수/옵션 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|---|
0 | R/G | 버스 전압 제어 | 버스 전압 제어는 DC 버스 전압의 폐쇄 루프 제어를 제공하며 AC 라인 전류의 유효 및 무효 구성 요소의 폐쇄 루프 제어를 포함합니다. 이 값은 컨트롤러에서 컨버터 제어 모드 속성에 적용되며 드라이브로 전송됩니다. |
1 | O/G | 유효 전류 제어 | 유효 전류 제어는 AC 라인 전류의 유효 및 무효 구성 요소의 폐쇄 루프 제어를 제공합니다. 이 값은 컨트롤러에서 컨버터 제어 모드 속성에 적용되며 드라이브로 전송됩니다. |
2-255 | 예약됨 | - |
SSV를 통해 프로그래밍 방식으로 수정된 경우 컨버터 제어 모드 값은 현재 컨버터 구성이 지원할 수 없는 열거형으로 설정할 수 없습니다. 예를 들어 컨버터 구성이 유효 전류 제어로 설정된 경우 버스 전압 루프 속성이 구성되지 않았으므로 컨버터 제어 모드를 버스 전압 제어로 변경할 수 없습니다. 컨버터 구성의 유효 컨버터 제어 모드 목록은 다음 표를 참조하십시오.
컨버터 구성 | 유효 컨버터 제어 모드 |
|---|---|
버스 전압 제어 | 버스 전압 제어 유효 전류 제어 |
유효 전류 제어 | 유효 전류 제어 |
컨버터 제어 모드
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 - G 컨버터 구성에서 도출됨 | 가져오기/SSV | USINT | 0 | - | - | 열거형 0 = 버스 전압 제어 1 = 유효 전류 제어(O) 2~255 = 예약됨 |
컨버터 제어 모드 속성은 재생 컨버터의 기본 작동 모드를 결정합니다.
버스 전압 제어가 선택된 경우 컨버터가 컨버터의 DC 버스 전압 출력을 제어합니다. DC 버스 컨트롤 루프의 출력이 내부 유효 AC 라인 전류 컨트롤 루프를 구동하여 버스 전압 참조에 의해 설정된 명령 처리된 DC 버스 전압 레벨을 유지합니다. 버스 전압 참조 소스는 버스 전압 참조 설정에 사용되는 소스를 결정합니다.
유효 전류 제어가 선택된 경우 컨버터가 DC 버스 전압 조절을 비활성화하고 유효 전류 명령에 따라 유효 AC 라인 전류 구성 요소를 직접 제어합니다. 초기 구성 도중 컨트롤러가 컨버터 구성 속성 값에서 이 값을 가져옵니다.
컨버터 비활성화 지연
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정 | REAL | 0 | 0 | 10 3 | 초 |
컨버터를 비활성화할 때, 컨버터 비활성화 지연 값은 DC 버스에 연결된 모든 인버터의 인버터 전력 구조 활성화 상태가 거짓으로 전환된 후 컨버터 전력 구조가 실행 중 상태에서 활성화된 상태로 유지되어야 하는 시간을 결정합니다.
이는 컨버터 시작 방법이 인버터 활성 상태 따르기로 설정된 경우에만 적용됩니다.
무효 전력 제어
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정/SSV | USINT | 0 | - | - | 열거형 0 = 비활성화 1 = 활성화됨 2~255 = 예약됨 |
무효 전력 제어 속성이 활성화되면 재생 컨버터가 그리드에 무효 전력을 공급하여 무효 전력 보정 장치로만 사용됩니다. 이는 일반적으로 플랜트의 역률을 개선하거나 AC 라인 전압을 안정화하기 위해 수행됩니다. 이 모드에서는 컨버터가 DC 버스의 연결된 드라이브에 유효 전력을 전달하지 않습니다. 그 대신 컨버터의 모든 정격 용량이 그리드에 무효 전력 보정을 제공하는 데 사용됩니다. 무효 전력 컨트롤은 컨버터 전류 루프의 모터링 전력 제한 및 재생 전력 제한을 조작하여 작동합니다. 활성화된 경우, 구성된 컨버터 제어 모드에 관계없이 무효 전력 제어 기능이 적용됩니다.
컨버터 시작 방법
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정 | USINT | 0 | - | - | 열거형 0 = 활성화 요청(R) 1 = 활성화 입력(O) 2 = 자동(O) 3 = 인버터 활성 상태 따르기(O) 4~255 = 예약됨 |
컨버터 시작 방법 속성은 재생 컨버터 축을 정지됨 상태에서 시작 상태로 전환하는 데 사용할 방법을 지정합니다.
활성화 요청이 선택된 경우 미리 충전이 성공해 정지됨 상태로 전환되었다고 가정하여 컨버터가 컨트롤러에서 활성화 요청을 수신할 때까지 정지됨 상태로 유지됩니다. 컨버터가 활성화 요청을 수신하면 시작 상태로 전환되어 AC 라인 동기화가 올바른지 확인합니다. 재생 제어가 준비되면 컨버터가 실행 상태로 전환되어 구성된 제어 루프가 모두 작동됩니다.
활성화 입력이 선택된 경우 미리 충전이 성공해 정지됨 상태로 전환되었다고 가정하여 컨버터가 활성화 입력의 상태를 확인합니다. 활성화 입력이 활성화된 경우 컨버터 축이 정지됨 상태에서 시작 상태로 전환되고 AC 라인 동기화가 올바른지 확인합니다. 재생 제어가 준비되면 컨버터가 실행 상태로 전환되어 구성된 제어 루프가 모두 작동됩니다. 활성화 입력이 활성화되지 않은 경우 컨버터 축이 정지됨 상태에서 시작 금지 상태로 전환됩니다. 활성화 입력이 활성화될 때까지 컨버터 축이 시작 금지 상태로 유지됩니다. 활성화되면, 축 상태가 시작 금지에서 정지됨 상태로 전환된 다음 컨트롤러에서 활성화 요청을 수신하지 않아도 자동으로 시작 상태로 전환됩니다. 재생 제어가 준비되면 컨버터가 실행 상태로 전환되어 구성된 제어 루프가 모두 작동됩니다. 활성화 입력이 컨버터에서 지원되지 않거나 활성화 입력 확인 속성이 비활성화로 설정된 경우 활성화 입력이 효과적으로 비활성화되고 컨버터 축이 무기한으로 시작 금지 상태로 유지됩니다. 시작 금지 상태에서 활성화 입력이 활성화될 때까지 기다리는 동안 컨버터가 컨트롤러로 전송되는 축 상태에서 DC 버스 언로드 비트를 선택적으로 설정할 수 있습니다. DC 버스 언로드 비트를 설정하면 컨트롤러가 컨버터의 DC 버스에서 전력을 끌어올 수 있는 모든 드라이브에 전송되는 컨버터 버스 언로드 비트를 설정합니다. 이런 식으로 컨버터가 컨버터 축이 시작 금지 상태에 있는 동안 DC 버스 전력 공급을 방지할 수 있습니다.
자동이 선택된 경우 미리 충전이 성공해 정지됨 상태로 전환되었다고 가정하여 컨버터가 자동으로 시작 상태로 전환되고 AC 라인 동기화가 올바른지 확인합니다. 재생 제어가 준비되면 컨버터가 실행 상태로 전환되어 구성된 제어 루프가 모두 작동됩니다.
인버터 활성 상태 따르기가 선택된 경우, 미리 충전이 성공해 정지됨 상태로 전환되었다고 가정하면 컨버터가 DC 버스에 연결된 모든 인버터의 전력 구조 활성화 상태를 모니터링합니다. 인버터 전력 구조 활성화가 참으로 전환되면(즉, 인버터가 시작 상태로 전환) 컨버터가 시작 상태로 전환되고 AC 라인 동기화가 올바른지 확인합니다. 재생 제어가 준비되면 컨버터가 실행 상태로 전환되어 구성된 제어 루프가 모두 작동됩니다. 실행 상태에서, 컨버터는 DC 버스에 연결된 모든 인버터의 전력 구조 활성화 상태를 모니터링합니다. 모든 인버터의 전력 구조 활성화 상태가 거짓이 된 시점(즉, 모든 인버터가 정지 중 상태로 전환됨)부터 컨버터 비활성화 지연 시간이 경과하면 컨버터는 정지 상태로 전환됩니다.
이 객체 버전은 CIP Motion 연결 데이터 구조를 통해 인버터의 전력 구조 활성화 상태 정보를 컨버터로 전달하는 기능을 지원하지 않습니다. 따라서 이 열거된 값의 사용은 능동 AC/DC 컨버터(G) 및 인버터(FPVT)를 포함하는 장치로 제한됩니다. 전력 구조 활성화 상태는 컨버터와 인버터 간에 내부적으로 전달됩니다. 이 열거된 값은 DC 버스의 컨버터 및 인버터 모듈이 모듈 간 통신 메커니즘을 통해 전력 구조 사용 상태를 통신할 수 있는 시스템에서도 사용될 수 있습니다.
축 테스트 모드
테스트 모드 속성이 활성화됨으로 설정되고 컨트롤러 루프 백에 대해 구성된 축은 컨버터 시작 방법 속성을 읽고 이러한 축 상태를 지원하여 컨버터 동작을 시뮬레이션합니다.
열거형 | 설명 | 축 테스트 모드 지원 (테스트 모드 구성) |
|---|---|---|
0 = 활성화 요청 | 컨버터 축에서 정지됨(STOPPED), 종료(SHUTDOWN) 및 실행 중(RUNNING) 상태를 지원합니다. | 컨트롤러 루프 백: v35 |
1 = 활성화 입력(O) 2 = 자동(O) | 컨버터 축에서 종료(SHUTDOWN) 및 실행 중(RUNNING) 상태를 지원합니다. | 컨트롤러 루프 백: v35 |
의견을 작성 부탁드립니다.