컨버터 전류 제어 신호 속성
재생 컨버터의 관련 모션 장치 축에 대한 유효 및 무효 전류 제어 속성입니다.
컨버터 작동 전류 제한
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 정격(%) |
컨버터 작동 전류 제한 속성은 보정된 전류 참조 벡터의 진폭에 적용되는 전류 제한 값을 나타내며, 유효 및 무효 구성 요소로 구성됩니다. 이 값은 모든 컨버터 전류 제한 소스의 최소 제한을 나타냅니다.
정격 값 백분율은 컨버터 정격 입력 전류의 백분율로 정의됩니다.
유효 전력 제한
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 정격(%) |
유효 전력 제한 속성은 AC 라인과 컨버터 사이의 최대 유효 전력 전달에 해당하는 전류 제한입니다. 이 값은 컨버터에서 컨버터와 AC 라인 사이의 소스 임피던스 값과 DC 버스 전압 레벨을 기반으로 계산합니다.
정격 값 백분율은 컨버터 정격 입력 전류의 백분율로 정의됩니다.
무효 전력 제한
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 정격(%) |
무효 전력 제한 속성은 AC 라인과 컨버터 사이의 최대 무효 전력 전달에 해당하는 전류 제한입니다. 이 값은 컨버터에서 컨버터와 AC 라인 사이의 소스 임피던스 값과 DC 버스 전압 레벨을 기반으로 계산합니다.
정격 값 백분율은 컨버터 정격 입력 전류의 백분율로 정의됩니다.
컨버터 전류 제한 소스
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | T | USINT | - | - | - | 열거형: 0 = 제한 없음 1 = 모터링 전력 제한 2 = 재생 전력 제한 3 = 컨버터 전류 벡터 제한 4 = 컨버터 열 전류 제한 5 = 유효 전력 제한 6 = 무효 전력 제한 7~127 = 예약됨 128~255 = 공급업체 전용 |
컨버터 전류 제한 소스 속성은 전류 제한 조건이 발생할 때 컨버터 전류 제한의 작동 소스를 나타냅니다.
유효 전류 참조 - 제한됨
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 - G | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 정격(%) |
유효 전류 참조 - 제한 속성은 전류 제한기 블록을 통과한 후 명령 처리된 유효 전류 참조 신호입니다.
무효 전류 참조 - 제한됨
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 - G | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 정격(%) |
무효 전류 참조 - 제한 속성은 전류 제한기 블록을 통과한 후 명령 처리된 무효 전류 참조 신호입니다.
유효 전류 에러
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 정격(%) |
유효 전류 에러 속성은 유효 전력 발생 전류 루프 합산점의 출력에 해당하는 유효 전류 참조와 유효 전류 피드백 신호 사이의 에러입니다.
무효 전류 에러
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 정격(%) |
무효 전류 에러 속성은 무효 전력 발생 전류 루프 합산점의 출력에 해당하는 무효 전류 참조와 무효 전류 피드백 신호 사이의 에러입니다.
유효 디커플링 전압
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 볼트 |
유효 디커플링 전압 속성은 유효 전류 제어 루프 출력에 추가되어 무효 전류의 효과를 보정하고 유효 피드포워드 신호를 적용하는 전압 신호입니다.
무효 디커플링 전압
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 볼트 |
무효 디커플링 전압 속성은 무효 전류 제어 루프 출력에 추가되어 유효 전류의 효과를 보정하고 무효 피드포워드 신호를 적용하는 전압 신호입니다.
유효 전압 출력
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 볼트 |
유효 전압 출력 속성은 유효 전류 제어 루프의 유효 전력 발생 출력 전압입니다.
무효 전압 출력
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 볼트 |
무효 전압 출력 속성은 무효 전류 제어 루프의 무효 전력 발생 출력 전압입니다.
AC 라인 1 전압 출력
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 볼트 |
AC 라인 1 전압 출력 속성은 PWM 변조기와 전력 구조에 의해 AC 라인의 L1 위상과 L2 위상 사이에 적용되는 순간 출력 전압입니다. 그 결과로 생긴 변조된 출력 전압이 AC 라인 필터의 컨버터 측에 적용됩니다.
AC 라인 2 전압 출력
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 볼트 |
AC 라인 2 전압 출력 속성은 PWM 생성기와 전력 구조에 의해 AC 라인의 L2 위상과 L3 위상 사이에 적용되는 순간 출력 전압입니다. 그 결과로 생긴 변조된 출력 전압이 AC 라인 필터의 컨버터 측에 적용됩니다.
AC 라인 3 전압 출력
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 볼트 |
AC 라인 3 전압 출력 속성은 PWM 생성기와 전력 구조에 의해 AC 라인의 L3 위상과 L1 위상 사이에 적용되는 순간 출력 전압입니다. 그 결과로 생긴 변조된 출력 전압이 AC 라인 필터의 컨버터 측에 적용됩니다.
AC 라인 1 전류 피드백
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 암페어 |
AC 라인 1 전류 피드백 속성은 AC 라인 필터의 컨버터 측에 있는 센서에서 AC 라인의 L1 위상에 적용되는 측정된 순간 전류입니다.
AC 라인 2 전류 피드백
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 암페어 |
AC 라인 2 전류 피드백 속성은 AC 라인 필터의 컨버터 측에 있는 센서에서 AC 라인의 L2 위상에 적용되는 측정된 순간 전류입니다.
AC 라인 3 전류 피드백
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 암페어 |
AC 라인 3 전류 피드백 속성은 AC 라인 필터의 컨버터 측에 있는 센서에서 AC 라인의 L3 위상에 적용되는 측정된 순간 전류입니다.
유효 전류 피드백
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 정격(%) |
유효 전류 피드백 속성은 3상의 변환된 AC 라인 전류 피드백을 기반으로 측정된 AC 라인의 유효 전력 발생 전류입니다. 양수 값은 모터링 전류를 나타내고, 음수 값은 재생 전류를 나타냅니다.
무효 전류 피드백
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 정격(%) |
무효 전류 피드백 속성은 3상의 변환된 AC 라인 전류 피드백을 기반으로 하는 AC 라인의 무효 전력 발생 전류입니다. 양수 값은 지상 전류를 나타내고, 음수 값은 진상 전류를 나타냅니다.
AC 라인 1 전압 피드백
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 볼트 |
AC 라인 1 전압 피드백 속성은 AC 라인 필터의 그리드 측에 있는 센서에서 AC 라인의 L1 위상과 L2 위상 사이에 적용되는 측정된 순간 전압입니다.
AC 라인 2 전압 피드백
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 볼트 |
AC 라인 2 전압 피드백 속성은 AC 라인 필터의 그리드 측에 있는 센서에서 AC 라인의 L2 위상과 L3 위상 사이에 적용되는 측정된 순간 전압입니다.
AC 라인 3 전압 피드백
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 볼트 |
AC 라인 3 전압 피드백 속성은 AC 라인 필터의 그리드 측에 있는 센서에서 AC 라인의 L3 위상과 L1 위상 사이에 적용되는 측정된 순간 전압입니다.
유효 전압 피드백
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 볼트 |
유효 전압 피드백 속성은 3상의 변환된 AC 라인 전압 피드백을 기반으로 하는 AC 라인의 유효 전력 발생 전압입니다.
무효 전압 피드백
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 볼트 |
무효 전압 피드백 속성은 3상의 변환된 AC 라인 전압 피드백을 기반으로 하는 AC 라인의 무효 전력 발생 전압입니다.
AC 라인 전기각
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 도 |
AC 라인 전기각 속성은 AC 라인 전압의 추정 전기각입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.