드라이브 출력 속성
모션 제어 축과 관련된 인버터 출력 관련 속성입니다.
출력 주파수
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 - F 옵션 - C | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 헤르츠 |
이 출력 주파수 속성은 모터에 적용되는 시간 평균 출력 주파수입니다. 주파수 값은 전기 사이클을 기준으로 합니다.
출력 전류
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 - D !LTM | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 암페어(RMS) |
출력 전류 속성은 모터에 적용되는 출력 전류입니다.
출력 전압
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 - D !LTM | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 볼트(RMS) |
출력 전압 속성은 모터에 적용되는 상간 출력 전압입니다.
출력 전력
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 - D | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 킬로와트 |
이 출력 전력 속성은 모터의 기계적 출력 전력입니다. 이 값은 적용된 모터 토크/힘과 모터 속도의 곱입니다. 축이 주파수 제어에 대해 구성된 경우 속도 피드백 신호가 속도 참조 신호에서 파생됩니다.
PWM 주파수
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - D | 설정 | T | UINT | - | - | - | 헤르츠 |
PWM 주파수 속성은 모터에 대한 펄스 폭 변조 출력의 캐리어 주파수를 설정합니다. 스위칭 손실로 인해 더 높은 PWM 주파수에서 장치 디레이팅이 실행돼야 합니다 전류 루프 업데이트 시간이 PWM 주파수와 직접 연결되어 있으므로 PWM 속도가 증가하면 루프 성능이 일반적으로 증가합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.