일반 회전 모터 속성

회전 모터 유형에 적용되는 모터 구성 속성입니다.
회전 모터 전극
사용
액세스
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수
설정/GSV
UINT
PM: 8
IM: 4
DB
2
max int
이 회전 모터 전극 속성은 회전 모터 회전자당 극의 수를 지정하는 정수입니다. 극은 항상 한 쌍으로 존재하므로 이 값은 항상 짝수입니다.
회전 모터 관성
사용
액세스
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션
설정/SSV#
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
관성 단위
#
명령값 추적 중에서는 속성을 설정할 수 없음을 나타냅니다(CIP 축 내부 상태의 명령값 추적 중이 참).
회전 모터 관성 속성은 회전 모터의 언로드 관성을 지정하는 부동 소수점 값입니다.
회전 모터 정격 속도
사용
액세스
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수
설정/GSV
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
RPM
회전 모터 정격 속도 속성은 회전 모터의 정격 속도를 지정하는 부동 소수점 값입니다. PM 모터의 경우 일반적으로 정격 전압에서 정격 전류, 정격 토크 또는 정격 전력에 따라 지정됩니다. 유도 모터의 경우 이 값은 정격 토크 부하일 때 정격 주파수로 구동하는 모터의 속도입니다. 이 값은 기본 속도와 동의어입니다.
회전 모터 최대 속도
사용
액세스
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션
설정/GSV
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
RPM
회전 모터 최대 속도 속성은 회전 모터의 절대 최대 작동 속도를 RPM 단위로 지정하는 부동 소수점 값입니다. 이 속도는 모터의 제약과 드라이브 전력 구조의 제약, 기계 시스템의 제약 중에서 작은 값에 따라 결정됩니다. 구체적으로 이 값은 드라이브 전력 구조 전압 제한에 따라 안전 작동 최대 속도, 연속 무부하 최대 속도, 인코더 최대 속도, 연속 모터 베어링 최대 속도 또는 모터 최대 속도를 나타냅니다. 이 값은 드라이브가 회전 모터 과속 공장 제한을 결정할 때에도 사용합니다.
회전 모터 댐핑 계수
사용
액세스
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션
설정/GSV
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
N-m/라디안/초
회전 모터 댐핑 계수 속성은 회전 모터와 관련해 댐핑 또는 점성 마찰을 지정하는 부동 소수점 값입니다.
회전 모터 팬 냉각 속도
사용
액세스
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션
설정/GSV
REAL
600
0
Infinity symbol
RPM
회전식 모터 팬 냉각 속도 속성은 모터 열 보호 방법이 통합 팬 냉각 시스템의 효율성 감소로 인해 과부하 상태를 감지하는 데 사용되는 임계값을 줄이는 모터의 출력 속도를 선택합니다. 값이 0이면 속성의 효과를 사용할 수 없습니다. 이 속성은 I2T 모터 열 보호 방법을 사용하는 경우에만 적용할 수 있습니다.
회전 모터 팬 냉각 정격 감소
사용
액세스
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션
설정/GSV
REAL
70
0
Infinity symbol
모터 정격 값 백분율
회전식 모터 팬 냉각 경감 속성은 모터가 지정된 회전식 모터 팬 냉각 속도 미만의 속도로 작동할 때 모터 과부하 감지 임계값의 경감(%)을 선택합니다. 이 속성 값은 0 속도에서 연속 정격 모터 전류의 백분율로 과부하 감지 임계값의 정격감소 수준을 나타냅니다. 회전 모터 팬 냉각 속도와 영속도 사이의 정격감소 프로파일은 장치에 따라 다릅니다. 이 속성은 I2T 모터 열 보호 방법을 사용하는 경우에만 적용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal