장치 기능 코드

제어 모드 및 제어 방법의 차이는 모션 제어 축의 다양한 속성을 분류하는 데 도움이 되는 기본 장치 기능 코드 세트로 됩니다. 장치 기능 코드는 주어진 CIP Motion 장치의 구현에서 필수인 속성을 결정하는 데 사용하는 문자 식별자 또는 조합을 사용하여 지정됩니다. 장치 기능 코드 목록은 다음과 같습니다.
장치 기능 코드
제어 모드
제어 방법
G
재생(능동) AC/DC 컨버터
제어 없음 모드
제어 없음 방법
N
비재생(수동) AC/DC 및 DC/DC 컨버터
제어 없음 모드
제어 없음 방법
E
인코더, 피드백만
제어 없음 모드
제어 없음 방법
P
위치 루프
위치 제어 모드
폐쇄 루프 벡터 제어 방법
V
속도 루프
속도 제어 모드
폐쇄 루프 벡터 제어 방법
T
토크 루프
토크 제어 모드
폐쇄 루프 벡터 제어 방법
F
주파수 제어
속도 제어 모드
주파수 제어 방법(V/Hz 또는 VFD)
장치 기능 코드 조합
아래의 문자 조합을 사용하여 해당 속성을 식별할 목적으로 특정 CIP Motion 장치 클래스를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 'FV'는 벡터가 제어되거나 주파수가 제어되는 모든 속도 제어 드라이브 클래스를 말합니다. 다음은 자주 나타나는 조합의 일부입니다.
장치 기능 코드
나타내는 조합
설명
B
GN
모든 버스 전원 컨버터 또는 버스 전원 공급 장치, 재생 및 비재생
C
PVT
폐쇄 루프 제어 방법(PI 벡터 제어 방법)을 사용하는 모든 장치 기능
D
FC
제어 방법을 사용하는 모든 장치 기능(제어 방법 !=제어 없음)
조건부 구현
속성 구현에 영향을 미치는 여러 가지 조건이 있습니다. 이러한 예에는 인코더리스 또는 센서리스 드라이브 작동, 피드백 장치 없이 속도 제어되는 드라이브 작동 및 컨트롤러와 장치 간에 복제되는 속성 등이 있습니다. 이 장치 기능 코드는 다음과 같은 상황에서 속성의 조건부 구현 규칙을 나타냅니다.
장치 기능 코드
설명
E
인코더 기반 장치 작동
!E
인코더리스 또는 센서리스 장치 작동
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal