표준 초기화 폴트
이 표에서는 초기화 폴트 속성과 관련된 표준 폴트가 정의됩니다.
표준 초기화 폴트 설명
비트 | 폴트 | 설명 |
|---|---|---|
0 | 예약됨 | 폴트 코드는 관련된 폴트 비트 번호에 의해 정의되고 폴트 코드 0은 폴트 조건이 없음을 의미하므로 이 비트는 사용할 수 없습니다. |
1 | 부트 블록 체크섬 폴트 | 자체 테스트 중 CIP Motion 장치의 부트 블록에 체크섬 또는 CRC 에러가 감지됩니다. |
2 | 메인 블록 체크섬 폴트 | 자체 테스트 중 CIP Motion 장치의 메인 블록에 체크섬 또는 CRC 에러가 감지됩니다. |
3 | 비휘발성 메모리 체크섬 폴트 | 자체 테스트 중 CIP Motion 장치의 NV 메모리에 체크섬 또는 CRC 에러가 감지됩니다. |
4...31 | 예약됨 |
의견을 작성 부탁드립니다.