- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Créer un base de données avec des exemples de types de données
Créez une base de données contenant des exemples de types de données à remplir et exporter vers un fichier
CSV
.- Créez une base de données intégrée. Consultez la rubrique Base de données.
- Passez le curseur de la souris sur la base de données, sélectionnezet saisissezStore1.
- Configurer les colonnes de tableau suivantes :Numéro de colonneType de données1Int162Int323Float4StringPour plus d’informations, consultez Configurer une table de base de données.
Fournir une réponse