Enregistrer et valider les modifications

Enregistrez votre progression et validez les modifications apportées au référentiel de contrôle de version local.
CONSEIL: Pour plus d’informations sur le contrôle de version, y compris sur la manière de transférer les modification vers des référentiels distants, consultez la rubrique Contrôle de version.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Enregistrer et valider
    .
  2. Si nécessaire, dans l’invite, sélectionnez
    Ouvrir les options de FactoryTalk Optix Studio
    pour configurer votre nom d’utilisateur et votre adresse e-mail.
    Le nom d’utilisateur et l’adresse e-mail sont nécessaires pour valider les modifications apportées au référentiel.
  3. Saisissez un message de validation explicite.
    Par exemple, saisissez
    Configured quick start project
    .
  4. Sélectionnez
    OK
    .
Pour afficher l’historique des validations et restaurer le projet, sélectionnez
Voir l’historique
.
Valide l’historique
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal