Appliquer un modèle

Placez un modèle dans un nœud dans
Vue de projet
pour que les objets du nœud puissent l’utiliser.
CONSEIL: Si le modèle est un élément graphique, vous pouvez le faire glisser de la bibliothèque vers l’éditeur.
  • Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    , puis :
    • faites glisser un modèle de la bibliothèque vers un nœud dans
      Vue de projet
      .
    • faites glisser un modèle d'élément graphique des
      bibliothèques
      vers l'éditeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.