Créer un objet contextuel pour la boîte de dialogue

Un objet contextuel vous permet de réutiliser le même type de boîte de dialogue dans différents volets et à des fins différentes.
  1. Créez l’objet contextuel :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Interface utilisateur
      et sélectionnez
      Nouveau
      Modèle
      Objet
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’objet, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      ConfirmationDialogContext
      .
  2. Convertissez l’objet contextuel en type d’objet :
    1. Dans
      Vue de type
      , double-cliquez sur
      Interface utilisateur
      .
    2. Dans
      Vue de projet
      , faites glisser
      ConfirmationDialogContext
      dans le volet
      Vue de type
      .
      Dans
      Vue de projet
      ,
      ConfirmationDIalogContextType (type)
      s’affiche.
    3. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      ConfirmationDialogContext
      et sélectionnez
      Supprimer
      .
  3. Configurez le type d’objet contextuel :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      ConfirmationDialogContextType (type)
      .
    2. Dans la partie supérieur de
      Propriétés
      , sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      Variable
      .
    3. Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      Message
      .
    4. Sélectionnez
      Int32
      , puis sélectionnez
      LocalizedText
      .
      CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la case
      Afficher tout
      .
    5. Retirez la valeur de la variable
      Message
      .
    6. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      ConfirmationDialogContextType (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Invocation de méthode
      .
    7. Passez le curseur de la souris sur l’invocation de la méthode, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      OnConfirm
      .
    8. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      ConfirmationDialogContextType (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Invocation de méthode
      .
    9. Passez le curseur de la souris sur l’invocation de la méthode, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      OnCancel
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal