Configurer le panneau d’accélération (type)
Ajoutez une étiquette, une jauge et un bouton qui modifie les panneaux.
- Créer une étiquette d’accélération :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surSpeedPanel (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez et saisissezAccelerationLabel.
- DansPropriétés, définissezTextesurAcceleration.
- Créer une jauge linéaire de vitesse :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surSpeedPanel (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la jauge, sélectionnez et saisissezAccelerationGauge.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuret .
- Créer un bouton qui modifie les panneaux :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surSpeedPanel (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez et saisissezChangePanelButton.
- DansPropriétés, définissezTextesurChange Panel.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez , puis sélectionnez .
- SousArguments d’entrée, créez un lien dynamique entreNewPanelet
Fournir une réponse