Ajouter une instance de vue

Créez une instance de type de vue et modifiez les propriétés de l’instance de vue.
Conditions préalables
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud devant contenir l’objet de vue et sélectionnez
    Nouveau
    Vues
    ScreenName
    .
    L’instance d’objet de vue apparaît sous le nœud et hérite des propriétés du type de vue.
  2. (facultatif) Dans
    Propriétés
    , définissez les propriétés de l’instance de vue.
    Pour plus d’informations, passez le curseur de la souris sur les propriétés.
  3. (Facultatif) Ajoutez des objets à l’instance de vue.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.