Créer un formulaire de modification de l’utilisateur
Ajoutez un volet de connexion persistant à la fenêtre principale.
CONSEIL:
Si vous souhaitez ajouter une page de connexion qui disparaît lorsque vous vous connectez, consultez la rubrique Développer une page de connexion.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansBibliothèques, recherchezChange User form.
- SousComposants, faites glisserFormulaire de modification de l’utilisateurversInterface utilisateurdansVue de projet.
- SélectionnezFermer.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreUtilisateurset .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse