- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Zone de liste modifiable
Sélection déroulante dont les éléments sont obtenus à partir d’un modèle de nœuds du projet ou d’une ou plusieurs tables de base de données.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Texte | Text | (Uniquement avec Mode=Modifiable) Texte de l’élément écrit/sélectionné. Peut être utilisé pour créer des logiques personnalisées (par exemple, créer de nouveaux nœuds). | |
Modèle | Model | Référence au modèle d’informations ou à la base de données où obtenir les données. | |
Valeur sélectionnée | SelectedValue | Valeur de la propriété définie dans le chemin de la valeur sélectionnée lorsqu’un élément est sélectionné lors de l’exécution. | |
Élément sélectionné | SelectedItem | Élément sélectionné lorsque l’objet est initialisé à l’exécution (si vide, il est initialisé sans sélection). Après l’initialisation, cette propriété affiche le nœud correspondant à l’élément sélectionné (l’accès à la propriété est à la fois en lecture et écriture lorsque les données sont obtenues à partir des nœuds du projet, lecture seule lorsqu’elle sont obtenues à partir d’une base de données). | |
Élément sélectionné dans l’interface utilisateur | UISelectedItem | ||
Valeur sélectionnée de l’interface utilisateur | UISelectedValue | ||
Autoriser la désélection | AllowDeselection | ||
Afficher le chemin de la valeur | DisplayValuePath | Attribut/Propriété des nœuds ou de la colonne d’une table de base de données dont la valeur est à afficher dans la liste. Lorsqu’une valeur n’est pas affectée, si le modèle est basé sur des nœuds, le nom de navigation BrowseName des nœuds s’affiche ; si le modèle est basé sur une base de données, la valeur de la première cellule de chaque ligne s’affiche, à l’exception des requêtes qui filtrent davantage les valeurs. | |
Chemin de valeur sélectionné | SelectedValuePath | Propriété avec laquelle affecter une valeur à la propriété Valeur sélectionnée à l’exécution lors de la sélection d’un élément. | |
Requête | Query | Requête SQL standard pour filtrer les données d’intérêt. Vous pouvez l’utiliser pour filtrer les données à partir d’une base de données et filtrer les données obtenues à partir d’un modèle basé sur les nœuds. Dans le cas d’un modèle basé sur les nœuds, la partie du modèle SELECT * FROM est requise, suivie de la clause WHERE pour indiquer les conditions de recherche, par exemple : SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40 | |
Mode | Mode | Mode de sélection des éléments. Normal = sélection avec clic ; Normal avec recherche de texte = sélection avec clic ou saisie complète d’un élément existant ; Modifiable = Sélection avec clic ou saisie complète d’un élément existant ou nouveau. | |
Famille de polices | FontFamily | Famille de polices. | |
Épaisseur de police | FontWeight | Épaisseur de police. | |
Police en italique | FontItalic | Active/Désactive les italiques dans le texte. | |
Taille de police | FontSize | Taille de police. | |
Couleur de texte | TextColor | Couleur du texte à afficher. | |
Ordre de tri | SortOrder | Ordre de tri par défaut, croissant ou descendant, des éléments. | |
Réorganiser par | OrderBy | Attribut/propriété des nœuds ou colonne d’une table pour trier les éléments. Généralement, le même attribut/propriété ou colonne à partir duquel les éléments sont obtenus est défini. | |
Visible | Visible | (Hérité de Élément) | |
Activé | Enabled | (Hérité de Élément) | |
Opacité | Opacity | (Hérité de Élément) | |
Marge gauche | LeftMargin | (Hérité de Élément) | |
Marge supérieure | TopMargin | (Hérité de Élément) | |
Marge droite | RightMargin | (Hérité de Élément) | |
Marge inférieure | BottomMargin | (Hérité de Élément) | |
Largeur | Width | (Hérité de Élément) | |
Hauteur | Height | (Hérité de Élément) | |
Alignement horizontal | HorizontalAlignment | (Hérité de Élément) | |
Alignement vertical | VerticalAlignment | (Hérité de Élément) | |
Rotation | Rotation | (Hérité de Élément) |
Méthodes
Actualiser
- BrowseName
- Refresh
Événements
Sélection modifiée
- BrowseName
Fournir une réponse