Objets

Un objet est un élément qui représente un composant physique ou non physique du projet. Un type est un modèle ou un objet de modèle utilisé pour créer des instances d’un objet.
Créez des objets dans
Vue de projet
ou
Vue de type
. Modifiez les propriétés d’un objet pour modifier l’apparence et les valeurs des données affichées pour cet objet lors de l’exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.